Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300EVM
工具与软件:
你好
我有两个评估板、ADC09QJ1300EVM 和 TSW14J57E。
我按照设置和连接说明进行操作。
但是、当我尝试在 HSDC 软件中选择器件时、没有列出 ADC09器件。
请告诉我如何继续。
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM
工具与软件:
你好
我有两个评估板、ADC09QJ1300EVM 和 TSW14J57E。
我按照设置和连接说明进行操作。
但是、当我尝试在 HSDC 软件中选择器件时、没有列出 ADC09器件。
请告诉我如何继续。
谢谢

这是我原来的问题的后续行动。
我决定从列表中选择 ADC12QJxx00 Jmode 2、因为这应该与我的 ADC09器件相同。
现在的问题是 TSW 上的 D4 LED 未闪烁。
根据用户指南、这意味着 TSW 不是没有接收时钟、就是时钟频率错误。
我在使用板载50MHz 振荡器驱动 ADC 的 SE 输入的模式下运行 ADC 评估板。
(目前我没有比200 MHz 更易于使用的信号发生器)。
我所需的 Fs = 500MSPS (因此线路速率= 5G)。
问题是:
1.时钟没有到达 TSW 的整体原因是什么?
2.具体而言,该时钟是通过 FMC 连接器传输的哪些时钟信号?
3.您能否告诉我上述设置的所有时钟信号(例如 PLLREF、TRIGOUT)上预期的频率
谢谢你
David