This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW14J57E 选择 ADC 器件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09QJ1300EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482708/tsw14j57evm-tsw14j57e-select-adc-device

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC09QJ1300EVM

工具与软件:

你好

我有两个评估板、ADC09QJ1300EVM 和 TSW14J57E。

我按照设置和连接说明进行操作。

但是、当我尝试在 HSDC 软件中选择器件时、没有列出 ADC09器件。

请告诉我如何继续。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我原来的问题的后续行动。

    我决定从列表中选择 ADC12QJxx00 Jmode 2、因为这应该与我的 ADC09器件相同。

    现在的问题是 TSW 上的 D4 LED 未闪烁。

    根据用户指南、这意味着 TSW 不是没有接收时钟、就是时钟频率错误。

    我在使用板载50MHz 振荡器驱动 ADC 的 SE 输入的模式下运行 ADC 评估板。

    (目前我没有比200 MHz 更易于使用的信号发生器)。

    我所需的 Fs = 500MSPS (因此线路速率= 5G)。

    问题是:

    1.时钟没有到达 TSW 的整体原因是什么?

    2.具体而言,该时钟是通过 FMC 连接器传输的哪些时钟信号?

    3.您能否告诉我上述设置的所有时钟信号(例如 PLLREF、TRIGOUT)上预期的频率

    谢谢你

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我目前正在旅行、可以在下周早些时候在实验室中进行设置、以便为您进行检查。

    这只是确认而已。 是否使用 ADC EVM 的板载时钟?

    您是否对 ADC EVM 进行了任何修改?

    如果您拥有已设置的方框图或 pic 可以提供帮助。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    PFA 试图显示问题的各种照片和屏幕截图。

    请注意、截至今天、我们当地的 T.I. FAE 也在为我进行调查。

    1. HSDC 版本:

     

    2. ADC 评估板设置:

    3. HSDC -设置:

    4.板:

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将关闭此帖子、因为它从此处离线寻址。

    经过一些研究、我相信您所询问的模式在当前硬件平台上不支持。

    我们将离线帮助您满足设置需求。

    此致、

    Rob