This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:如何设置50Hz 和60Hz 的滤波器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS1261, ADS1220, ADS124S08, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1482684/ads131a04-how-to-set-the-filter-for-50hz-and-60hz

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS1220ADS124S08ADS1258

工具与软件:

大家好、我看到有一个可配置的陷波滤波器由 OSR 和 Fmod 控制。

我不清楚如何计算50和60Hz 滤波器的理想 OSR。 另外、我不确定如何理解数据表中提供的归一化图形。

我们的 fmod 是4.096MHz。 是否有分步指南说明我们如何计算50Hz 和60Hz 滤波器的 OSR? 感谢您提供的任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Raman:

    如下图所示的图意味着当输入频率与所选数据速率之比= 1时、会发生频率响应零位。 因此、如果 fin = 50Hz、则 Fdata (采样率)应等于50SPS。  要同时获得50Hz 和60Hz 抑制、您需要以10SPS 运行、因为这是频率为50Hz 和60Hz 的最大倍数。 要设置数据速率、您需要选择 ADC 时钟(CLK)、然后设置 CLK_DIV 位、ICLK_DIV 位、最后将 OSR 设置为所需的值。

    另外、我还应指出的是、ADS131A04的设计用于测量50/60Hz 频率、因为它通常用于计量应用或其他能量测量应用。 因此、如果您尝试摆脱这些频率、那么这可能不是最好使用的器件

    如果您能更多地分享您的应用、也许我们可以提供更合适的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用该卡在机器中进行电源监控。 因此、如果可能、我们需要从交流电源线上消除50/60Hz 噪声。 我了解到数据表中的交流性能测试条件为50和60Hz、因此我认为它可以滤除50/60Hz。 请协助建议一个类似的 ADC、该 ADC 可以滤除这些交流输入频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Raman:

    那么、您感兴趣的信号是什么? 您是否只对直流电压和电流测量感兴趣?

    您希望采样的速度、输入的数量等?

    您可以提供的信息越多、我们就能提供更好的建议

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们只关注直流电压和电流的测量。

    我们将使用8个输入通道。 我们的采样速度将会因 我相信的 OSR 设置的变化而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Raman:

    您可以查看 ADS1220、ADS124S08、ADS1261或 ADS1258等器件。 这些器件是多路复用 Δ-Σ ADC、按照提高最大采样率的顺序列出。 前三款器件提供专用的滤波器类型、用于去除50/60Hz、但这些滤波器最高只能以20SPS 的速率运行(我不确定您的应用的最大采样率是多少)

    -Bryan