Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS1261, ADS1220, ADS124S08, ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADS1261、 ADS1220、 ADS124S08、 ADS1258
工具与软件:
大家好、我看到有一个可配置的陷波滤波器由 OSR 和 Fmod 控制。
我不清楚如何计算50和60Hz 滤波器的理想 OSR。 另外、我不确定如何理解数据表中提供的归一化图形。
我们的 fmod 是4.096MHz。 是否有分步指南说明我们如何计算50Hz 和60Hz 滤波器的 OSR? 感谢您提供的任何意见。