This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:Q 通道中具有平衡-非平衡变压器的 ADC 的性能图

Guru**** 2615645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1479492/adc10d1500-performance-plots-of-adc-with-balun-in-q-channel

器件型号:ADC10D1500

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请求共享 ADC 的性能图、其中平衡-非平衡变压器"B0430J50100A00"连接到 Q 通道、其中平衡-非平衡变压器的引脚6连接到 VinQ-、引脚4连接到 VinQ+。

谢谢、此致

Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    请提供有关您的请求的更多详细信息。

    采样率是多少? 多大的模拟输入 Fin 频率? 其他特殊寄存器写入吗?

    还有事吗?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    1350 MHz 采样率、模拟输入频率:750 MHz、1000 MHz 和1250 MHz @-1dBFS

    ADC 配置:引脚控制模式、1:2多路信号分离器非设计

    默认寄存器值。  

    查找 ENOB、SNR、SINAD 和 SFDR 性能图。  

    谢谢、此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    感谢您发送编修。  我会在下周早些时候告诉你这件事。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您发送编修。

    我有关于此 ADC 采样时钟所用平衡-非平衡变压器和交流耦合电容的放置的问题。

    根据"原理图布局和指南"文档中的建议、我们应将上述元件放置在靠近 ADC 的位置。 但是、由于放置限制、从交流耦合电容器到 ADC_CLK+/-引脚的大约2516mil 的差分布线长度是可行的。

    上述安置是否罚款或有任何改进需要进行?

    谢谢。此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    根据我的理解、平衡-非平衡变压器将从2.5英寸远处"驱动"采样时钟输入。 认为这没问题、什么是平衡-非平衡变压器以及平衡-非平衡变压器初级侧的单端振幅电平是多少? 如果需要、您是否有提高电平的方法?

    此外、我还会在您的设置中将一个100欧姆差分端接电阻放置在 ADC 附近。 这将有助于解决平衡-非平衡变压器的长布线导致的反射。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我使用了指南(即"B0430J50100A00")中建议的相同平衡-非平衡变压器。 平衡-非平衡变压器初级侧的最大输入功率将是5.78dBm 单端功率。 如果需要、我可以选择降低电平。

    根据上面的理解、我必须在 ADC 附近包含一个100欧姆差分端接以减少反射。

    我应该在哪里放置差分温度、即在交流耦合电容器之后或交流耦合电容器之前?

    当前测试设置中的放置顺序是 PLL -滤波器-平衡-非平衡变压器-交流耦合电容器-"长迹线2.5英寸"- ADC。

    谢谢、此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    我会使该序列如下:

    PLL -滤波器-交流电容器-平衡-非平衡变压器-交流电容器-长布线-差分端(靠近 ADC)- ADC。

    我会尽可能使用平衡-非平衡变压器中的最大电平来进行时钟。 这将最大程度地提高转换率、并最小化时钟边沿上的抖动。

    另外、对于您最初想要收集的数据、我还没有足够旧的 PC 来用于此 EVM。

    Wavevision 数据收集软件从未更新过、在当前 PC/Windows 系统上不起作用。

    如果您可以等待一周左右、我可以让 CM 运行数据。

    请提供建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    附件是请求的数据。

    遗憾的是、这些 EVM 很旧、无法在当前的 Windows 平台上运行。 我只能让一个 EVM 运行、但使用1500MHz 的板载时钟。

    请参阅随附的。

    此致、

    Rob

    e2e.ti.com/.../adc10d1500_2D00_TESTDATA_2D00_03042025.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    感谢您提供所需的性能图。 我也喜欢采样频率1500 MHz。  

    为了在 Q 通道中实现上述平衡-非平衡变压器配置、我们是否需要反转 FPGA 中的 ADC 样本数据? 请确认。

    谢谢。此致

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    如果平衡-非平衡变压器次级线路的正负向上达到 Q 通道输入反相、则答案是肯定的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您回答我的问题。

    我希望上述捕获的测试数据@ 1500 MHz 包含 FPGA 中 ADC 样本的反转。  

    请多多指教。  

    谢谢。此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    我想我们谈论的是两个不同的主题。

    显示数据的 SW 将在奈奎斯特区域上"折返"并反转输入音调的位置。

    是的、是这样。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:  

    我指的是 平衡-非平衡变压器次级线路的正负、直到 Q 通道输入反相。 在这种情况下、在向 WaveVision 软件提供输入之前、捕获的 ADC 数据在 FPGA 中反转。

    奈奎斯特区域上的"折返"可通过捕获的 FFT 波形快照来理解。  

    我希望我们在同一页。  

    谢谢。此致、

    Santanu Kumar Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santanu:

    感谢您所做的澄清。

    此致、

    Rob