工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
请求共享 ADC 的性能图、其中平衡-非平衡变压器"B0430J50100A00"连接到 Q 通道、其中平衡-非平衡变压器的引脚6连接到 VinQ-、引脚4连接到 VinQ+。
谢谢、此致
Santanu Kumar Sinha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
请求共享 ADC 的性能图、其中平衡-非平衡变压器"B0430J50100A00"连接到 Q 通道、其中平衡-非平衡变压器的引脚6连接到 VinQ-、引脚4连接到 VinQ+。
谢谢、此致
Santanu Kumar Sinha
尊敬的 Rob:
感谢您发送编修。
我有关于此 ADC 采样时钟所用平衡-非平衡变压器和交流耦合电容的放置的问题。
根据"原理图布局和指南"文档中的建议、我们应将上述元件放置在靠近 ADC 的位置。 但是、由于放置限制、从交流耦合电容器到 ADC_CLK+/-引脚的大约2516mil 的差分布线长度是可行的。
上述安置是否罚款或有任何改进需要进行?
谢谢。此致、
Santanu Kumar Sinha
尊敬的 Santanu:
根据我的理解、平衡-非平衡变压器将从2.5英寸远处"驱动"采样时钟输入。 认为这没问题、什么是平衡-非平衡变压器以及平衡-非平衡变压器初级侧的单端振幅电平是多少? 如果需要、您是否有提高电平的方法?
此外、我还会在您的设置中将一个100欧姆差分端接电阻放置在 ADC 附近。 这将有助于解决平衡-非平衡变压器的长布线导致的反射。
此致、
Rob
尊敬的 Rob:
我使用了指南(即"B0430J50100A00")中建议的相同平衡-非平衡变压器。 平衡-非平衡变压器初级侧的最大输入功率将是5.78dBm 单端功率。 如果需要、我可以选择降低电平。
根据上面的理解、我必须在 ADC 附近包含一个100欧姆差分端接以减少反射。
我应该在哪里放置差分温度、即在交流耦合电容器之后或交流耦合电容器之前?
当前测试设置中的放置顺序是 PLL -滤波器-平衡-非平衡变压器-交流耦合电容器-"长迹线2.5英寸"- ADC。
谢谢、此致、
Santanu Kumar Sinha
尊敬的 Santanu:
我会使该序列如下:
PLL -滤波器-交流电容器-平衡-非平衡变压器-交流电容器-长布线-差分端(靠近 ADC)- ADC。
我会尽可能使用平衡-非平衡变压器中的最大电平来进行时钟。 这将最大程度地提高转换率、并最小化时钟边沿上的抖动。
另外、对于您最初想要收集的数据、我还没有足够旧的 PC 来用于此 EVM。
Wavevision 数据收集软件从未更新过、在当前 PC/Windows 系统上不起作用。
如果您可以等待一周左右、我可以让 CM 运行数据。
请提供建议。
此致、
Rob
尊敬的 Santanu:
附件是请求的数据。
遗憾的是、这些 EVM 很旧、无法在当前的 Windows 平台上运行。 我只能让一个 EVM 运行、但使用1500MHz 的板载时钟。
请参阅随附的。
此致、
Rob