主题中讨论的其他器件: TLVH431、 TLV431B
工具与软件:
您好!
我使用 AFE881h1进行 HART 通信。
我想使用 UBM 模式、但我遇到问题。
我尝试使用 UBM 模式与 AFE881H1进行通信。 我的目标是在发送中断命令后发送0x16 0x00 0x01、然后读回、从而使寄存器模式位为1。 我想我遵守 UART 字符结构。 我要在逻辑分析仪中向您展示我发送的消息的图像。 Uartout 持续显示类似2.7V 的值。 这是否正常? 它在我发送读取命令时没有改变。 我连续读取一个类似0x55的值。
请帮助我解决这个问题。