This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:宽 AVDD/DVDD 拆分问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7128, ADC128S102, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1483035/ads7128-wide-avdd-dvdd-split-issue

器件型号:ADS7128
主题中讨论的其他器件: ADC128S102TMP1075

工具与软件:

我将 ADS7128设置为5V AVDD 和1.8V DVDD。 我看到这个意外问题:我的1.8V 电压轨为2.3V。 如果我移除 ADS7128、它会降至1.8V。

我在数据表中没有看到任何这方面的信息、是否遗漏了?

因此可能是巧合的、这是一个大约4倍的二极管压降。 我的1.8V 电压轨(或者我应该说我的2.3V 电压轨)可能需要2mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    据我所知、DVDD 应该不依赖于 AVDD、并且两者之间没有内部二极管连接(与 ADC128S102等器件的情况不同)。

    您是否能够独立于在1.8V 上连接的其他器件为 DVDD 供电。 您的 SCL 和 SDA 引脚被上拉至多高电压? 如果您使用1.8V 和5V AVDD 单独为 DVDD 供电、您是否看到器件正在尝试驱动电源的电压?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我移除 ADS7128、总线电压降至1.8V。

    总线电压由 TLV75518PDQNR 提供。

    不存在 I2C 上拉电阻(我在调试此板时未将其首先连接到系统、上拉电阻在系统上)。  

    也在总线上: AT24CS02-MAHM-T、4x TMP1075。 仅1.8V。

    将同一 ADS7128放回电路板会使总线电压恢复至~2.3V。

    第二块板的1.8V 电源轨上也具有~2.3V (2.38)电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    当存在 AVDD 时、您是否在 DVDD 引脚上读出相对于接地的任何电压? ADS7128中没有任何东西会将该电压拉高至高于电源电压。

    如果从器件外部 DVDD 到 AVDD 有任何路径、您能否共享电路板的原理图? 是否尝试过使用另一个 ADS7128器件?  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 ADC 可解决该问题、因此排除了外部路径。 至少2个电路板上存在此问题。 (一个约为2.3V、另一个约为2.4V)

    所有其它器件只连接1.8V 电压。 这是一个突出显示1.8V 电压的布局(经过编辑)-它仅连接到上述 IC 以及一些旁路电容器。 请注意、ADS7128接地焊盘为绿色、5V 电源轨为亮黄色(ADC 底部左侧第三个引脚)-未连接到1.8V。

    5到1.8之间没有电阻、1.8V 电源轨上除了旁路电容、TMP1075和 EEPROM 外、 移除 ADC 可以移除2.3V 电压。 恢复 ADC 会恢复2.3V 电压

    我将尝试移除1.8V 稳压器、只是为了确认电压保持不变。 看了 ADC 的布局、5V 与1.8V 是分开的。

    原理图是专有的等、我可以与 TI 共享、但不能与论坛共享。 1.8V 仅在一个页面上、并且仅在5V 和1.8V 触控的地方。同一个部件是 ADC 和5V -> 1.8V 稳压器。

    此致、

    --德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    如果您能够从电源提供外部5V 电压、则可以尝试从5V 开始、然后缓慢降低电压、检查这是否会对您 在1.8V 电源轨上看到的偏移产生影响。

    目前、我有点犹豫要不要指出 ADS7128上的任何具体内容、因为这些内容可能会导致问题、因为模拟电源和数字电源完全独立。 DVDD 本质上是一个用于设置数字 IO 电压的电平转换器、而 AVDD 是器件实际运行时使用的主电源。 如果您发现增幅与 DVDD 的增幅相关联、我可以向设计团队核实器件内部是否存在任何可能会限制 AVDD 与 DVDD 之间差距的因素。 到目前为止、没有任何记录该情况的信息、我的初步测试也没有显示这也是一个问题。  

    您是否愿意从论坛上讨论这个问题并直接通过电子邮件分享原理图?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到我是否能够使用5V 的导线从外部提供电压。 我很乐意在论坛之外跟大家分享原理图。 您能否  通过您的 TI 电子邮件发送电子邮件至 andrew.vanzandt@lumotive.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我发送了一封电子邮件。 请随时在此处继续或在此处回复。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对任何其他具有类似问题的用户进行了更新:由于 DNI 电阻器意外填充、ALERT 线路连接到差分线路信号。 不建议驱动输出。