This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664EVM:DCLK 和采样时钟

Guru**** 2891780 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3664EVM, ADC3644EVM, ADC3664, ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1473182/adc3664evm-dclk-and-sampling-clock

器件型号:ADC3664EVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

对于用户指南、DCLK 和采样时钟输入电平应+10dBm。

以下哪一项设置来自外部脉冲发生器的正弦波(10dBm=2Vpp)或方波(Vpp=1.414Vpp)是正确的?

我的函数发生器无法设置437.5MHz 方波。

用户指南介绍了需要采样时钟和模拟输入来获得良好的性能。

 它是否意味着信号发生器设置? 或者在电路板电路上实现它?

如果您有任何示例、可以与我们分享吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    用户指南中有错误。 请使用正弦波并将电平设置为0到+2dBm (最大值)

    对于 DCLKIN、如果函数发生器足够干净、您可以使用函数发生器。 不过、最好使用高质量低抖动(纯净)信号发生器。

    一些示例包括 R&S 的 SMA100A 或 SMA100B、或者 Agilent 8257D。 以上任一选项都需要安装低抖动选项。

    每个信号发生器都需要在 sig 发生器的输出和 EVM 上的输入 SMA 连接器之间串联一个带通滤波器。

    这是一个通用 pic。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。

    我得到了您所示 BPF 的插入位置。

     DCLIN (650mVpp 最大值)的最大值是否为2dBm (0.796Vpp 正弦波)?

    采样时钟的 CLKP/M 的 VID 为1Vpp (typ)和3.6V3874 ((max))。  

    看来 2dBm (0.796Vpp) 不够级别。  

    如果我的理解不正确、您能建议吗?

    我还有一个有关 ADC3644EVM (CMOS 接口)的问题。

    我的配置是旁路模式、那么 ADC3644EVM 不需要外部时钟来对时钟和 DCLKIN 进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    CDC 板载时钟芯片不支持所有采样时钟速率。

    您使用的采样时钟速率是多少? 437.5MHz?  

    我将在明天的实验室中对其进行设置、以进行检查。

    如果还有任何其他寄存器写入或配置、请同时发送、以便我可以在测试台上进行验证。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    很抱歉、ADC3664和 ADC3644之间的器件型号稍有不同

    我已经拥有 ADC3664EVM (SLVDS)和 ADC3644EVM (DDR CMOS)。现已从 TI 发货(我尚未拥有)。

    ADC3644EVM (使用 DDR CMOS、14位、旁路)支持基于数据表的125MHz 采样时钟板载时钟(CECE6214)。

     * ADC364xEVM 用户指南

    据我了解、  ADC3664EVM (SLVDS) 不支持 CDC (需要外部时钟)。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    实际上、为了获得最佳性能和灵活性、我建议对两个 EVM 都使用外部时钟选项。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob San:

    感谢您的支持。

    我得到的外部时钟是最好的。

    此致、

    TTD