主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVM、 DLPC900、 DLP670S、DLP9000
工具与软件:
大家好、我在尝试使 DMD 开箱即用正常工作时遇到问题。 我将 DLPLCR90EVM 连接到 DLPLCRC900DEVM。 接通电路板电源后、LED D5、D11和 D12会亮起并保持稳定、而 LED D7和 D9会闪烁。 之后、我通过 USB 将评估板连接到计算机。
在 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 版本5.3.0中、GUI 提示已连接。 但是、报告的固件版本是 dlp670s_6.2.0_OOB、不同于芯片组类型(即 DLP9000)。 执行重置后、我可以成功地将系统从待机模式切换到正常模式、但无法将工作模式从"视频模式"更改为任何其他设置。
我仔细地遵循了手册(DLPC900.pdf 文档)中提供的所有说明。 我还在该消息上附加了一张图片、您可以使用该图片确认柔性电缆已正确连接。

然后、我尝试通过上传 DLP9000_6.3.0的两个*。img 文件来使用正确的固件刷写电路板。 在此过程中、我收到以下错误消息:"无法读取闪存器件 ID。 错误:无效命令编号:0x15"。 发生该错误后、D9 LED 关闭。

请务必注意、柔性电缆从未弯曲或损坏。 我们为电路板使用推荐的电源。 我们也非常小心、以避免在电路板加电时移动或触摸电路板。 此外、我们一直使用防静电焊盘和防静电腕带来处理电路板、以防静电放电。
我们还使用不同的 USB 端口和电缆对其进行了测试、但未使用。
自我们首次尝试使用 DMD 以来、就出现了此问题。 对于如何解决此问题、您有任何建议或建议吗? 非常感谢您提供的任何帮助