This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR90EVM:无法读取闪存器件 ID。 错误:无效命令编号:0x15

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPLCR90EVM, DLPLCRC900DEVM, DLPC900, DLP670S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1484253/dlplcr90evm-unable-to-read-flash-device-ids-error-invalid-command-number-0x15

器件型号:DLPLCR90EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCRC900DEVMDLPC900DLP670S、DLP9000

工具与软件:

大家好、我在尝试使 DMD 开箱即用正常工作时遇到问题。 我将 DLPLCR90EVM 连接到 DLPLCRC900DEVM。 接通电路板电源后、LED D5、D11和 D12会亮起并保持稳定、而 LED D7和 D9会闪烁。 之后、我通过 USB 将评估板连接到计算机。

在 DLP LightCrafter DLPC900 GUI 版本5.3.0中、GUI 提示已连接。 但是、报告的固件版本是 dlp670s_6.2.0_OOB、不同于芯片组类型(即 DLP9000)。 执行重置后、我可以成功地将系统从待机模式切换到正常模式、但无法将工作模式从"视频模式"更改为任何其他设置。

我仔细地遵循了手册(DLPC900.pdf 文档)中提供的所有说明。 我还在该消息上附加了一张图片、您可以使用该图片确认柔性电缆已正确连接。

然后、我尝试通过上传 DLP9000_6.3.0的两个*。img 文件来使用正确的固件刷写电路板。 在此过程中、我收到以下错误消息:"无法读取闪存器件 ID。 错误:无效命令编号:0x15"。 发生该错误后、D9 LED 关闭。

请务必注意、柔性电缆从未弯曲或损坏。 我们为电路板使用推荐的电源。 我们也非常小心、以避免在电路板加电时移动或触摸电路板。 此外、我们一直使用防静电焊盘和防静电腕带来处理电路板、以防静电放电。

我们还使用不同的 USB 端口和电缆对其进行了测试、但未使用。

自我们首次尝试使用 DMD 以来、就出现了此问题。 对于如何解决此问题、您有任何建议或建议吗? 非常感谢您提供的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    在此过程中是否安装了 boothold 跳线?

    您的计算机上是否仍安装了 GUI 5.2?  如果是、请尝试从5.2 GUI 运行固件更新。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix。 感谢您的快速回复!

    我没有在此过程中安装 boothold 跳线。 我所做的是:

    * 板已通电

    *等待 LED D7和 D9闪烁( DMD 中没有显示模式)

    *连接 USB 到电路板

    *已打开 DLPC900 GUI 5.3

    *系统控制>重置  

    *系统控制>正常

    *芯片组类型从 DLP670S 更改为 DLP9000

    *固件>完整映像下载>跳过引导加载程序区域>浏览>所选的主要和辅助*。img (DLP9000_6.3.0)

    *几秒钟后,我收到"无法读取闪存设备 ID。 错误:无效命令编号:0x15"

    我也没有在机器上安装 GUI 5.2。 我们最近收购了该电路板、因此我们下载了德州仪器(TI)的最新软件。

    当我尝试更改为"视频图形模式"时、显示"Invalid controller / DMD (控制器/图形无效)"错误。

    我感谢您目前提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mairon、您好!

    当您更改固件所针对的 DMD 时、必须使用 boothold 跳线。

    从 DEVM 指南[DLPU102C]、请转到部分  4.10 对不同支持的 DMD 的控制器板进行重新编程  从第56页开始。

    首先 尝试使用 GUI 5.3

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您指出这一点! 不幸的是,我不能测试这一点,因为我住的地方太晚了。 但是、我将在周一做第一件事、然后返回这里报告我发现的情况。 我再次感谢您的快速响应。 继续保持伟大的工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 你在做什么? 将跳线连接到 J12后、我是否应该执行完整的映像下载? 此外、我是否应该选择跳过引导加载程序区域? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mairon:

    您必须完整下载固件、但不需要更新引导加载程序。  如果由于某种原因而无法正常工作、则尝试同时加载包括引导加载程序在内的所有内容。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 安装跳线后、我能够按照说明刷写正确的固件。 我使用了5.3 GUI、完成了两个.imgs 的完整上传、并跳过了引导加载程序区域。 现在、DMD 正在按预期工作!

    再次感谢您提供的快速高效的支持。 继续保持良好的工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!!