This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:配置为更快 CCLK 的位流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1485750/dlpc410-bitstream-configured-for-faster-cclk

器件型号:DLPC410
主题中讨论的其他器件:DLP7000

工具与软件:

您好!

我将 DLPC410用于 DLP7000。

如何增大 DLPC410的 CCLK 参数?  目前是2MHz、并将增加到16 MHz。

谢谢!

TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    您讨论的是来自 PROM 的配置时钟吗?  由于我们不共享 DLPC410的源 VHDL、因此 CCLK 是在位生成过程中确定的、2MHz 是不可更改的。  使用2 MHz CCLK 需要多长时间?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    感谢您的快速回复。

    我讨论的是 TI 为 DLP410C 提供的 SPI 闪存文件。  DLP410的模式配置为主串行(MD[2:0]=1)。

    配置大约需要4秒钟。

    我没有请求或要求更改源、而是让 TI 使用 BitGen -g ConfigRate、并以16 MHz CCLK 频率从工程的 NCD 文件重新生成位文件。

    或者、您可以提供 NCD 文件吗?

    谢谢!

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我必须和我们的 FPGA 团队讨论这一点。  通常、这不是我们提供的。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    这太棒了、感谢您与您的团队进行核实。

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    我正在向您发送朋友邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    我接受了。

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    今天我有机会与我们的 FPGA 团队进行交流。  他们需要对此进行研究、以了解自己能做些什么、以及是否愿意报名参加。  没有承诺。  请多留几天。

    Fizix