主题中讨论的其他器件: DLPA3000、 DLP4710EVM-LC
工具与软件:
DLPA3005DPFD 是否是 DLPA3000DPFD 的直接替代器件? 我有一个使用 DLPA3000DPFD 器件的电路。 能否将该器件替换为 DLPA3005DPFD? 我要使用 DLPA3005来提高 LED 的正向电压。 DLPA3005输出可用于更高的 LED 电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
DLPA3005DPFD 是否是 DLPA3000DPFD 的直接替代器件? 我有一个使用 DLPA3000DPFD 器件的电路。 能否将该器件替换为 DLPA3005DPFD? 我要使用 DLPA3005来提高 LED 的正向电压。 DLPA3005输出可用于更高的 LED 电压。
在 DLPA3005数据表中、表5-1引脚功能如下所示:
适用于 LED 阴极的 CH1_SWITCH 低侧 MOSFET 开关。 连接至 RGB LED 组件。
用于 LED 阴极的 CH2_SWITCH 低侧 MOSFET 开关。 连接至 RGB LED 组件
适用于 LED 阴极的 CH3_SWITCH 低侧 MOSFET 开关。 连接至 RGB LED 组件。
在 DLPA3005数据表的第48页上、图8-3显示了在不使用外部 MOSFET 的情况下直接连接到 LED 阴极的 CH1_SWITCH、CH2_SWITCH 和 CH3_SWITCH。
这意味着 DLPA3005数据表的部分内容直接显示了使用 CHn_SWITCH 信号的器件、而不是由 CHn_GATE_CTRL 信号驱动的外部 MOSFET。
使用 DLPA3005的优势在于其 LED 电压 VLED_ANODE 可高达15.5V。 在 DLPA3000上、LED 电压只能上升到7.2V。
如果使用 CH1_SWITCH、CH2_SWITCH 和 CH3_SWITCH 信号、那么在电流为2A 或更低的情况下、电路是否仍能工作? 具体取决于对于这些信号、DLPA3005的内部电路是否与 DLPA3000相同。
如果三个 MOSFET 用于 CHx_GATE_CTRL 信号、但其他两个 MOSFET 未使用、电路是否能正常工作? 如果缺少另外两个 MOSFET 晶体管、电路是否能够驱动 LED? 在 lightcrafter 评估模块上、这两个晶体管通过电阻器连接到 ILLUM_A_SW 引脚31、ILLUM_LIDE_DRIVE 引脚27、通过电阻器连接到 ILLUM_HSIDE_DRIVE 引脚26、通过电阻器连接到 ILLUM_A_VIN 引脚30。 如果 LED 电流为2A 或更低、是否需要这些 MOSFET?