This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:DLPA3005DPFD 是否是 DLPA3000DPFD 的直接替代器件?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLPA3000, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1482899/dlpa3005-is-the-dlpa3005dpfd-a-drop-in-replacement-for-the-dlpa3000dpfd

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件: DLPA3000DLP4710EVM-LC

工具与软件:

DLPA3005DPFD 是否是 DLPA3000DPFD 的直接替代器件? 我有一个使用 DLPA3000DPFD 器件的电路。 能否将该器件替换为 DLPA3005DPFD? 我要使用 DLPA3005来提高 LED 的正向电压。 DLPA3005输出可用于更高的 LED 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路将用于小于6A 的 LED 电流。 当 LED 电流为2A 或更低时、DLPA3005是否可作为直接替代器件? 数据表显示、如果需要高达16A 的 LED 电流、DLPA3005需要外部 MOSFET。 当 LED 电流为2A 或更低时、如果在与 DLPA3000工作的同一电路中使用 DLPA3005、将会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比较数据表和电路、这取决于 DLPA3005在信号 CH1_SWITCH、CH2_SWITCH 和 CH3_SWITCH 上是否具有相同的电流驱动。 这些信号为低电平有效。 这些信号是否可以采用与 DLPA3000相同的2A 电流? DLPA3005数据表中的表5-1引脚功能的描述与 DLPA3000相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    DLPA3005必须使用外部功率 MOSFET 进行照明、请参阅  DLP4710EVM-LC 上的参考设计。 这意味着您需要更改当前设计。  

    DLPA3000上的最大 LED 电流为6A、如果您使用的 LED 电流小于2A、为什么不让您的设计保持 DLPA3000的状态?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DLPA3005数据表中、表5-1引脚功能如下所示:

    适用于 LED 阴极的 CH1_SWITCH 低侧 MOSFET 开关。 连接至 RGB LED 组件。
    用于 LED 阴极的 CH2_SWITCH 低侧 MOSFET 开关。 连接至 RGB LED 组件
    适用于 LED 阴极的 CH3_SWITCH 低侧 MOSFET 开关。 连接至 RGB LED 组件。

    在 DLPA3005数据表的第48页上、图8-3显示了在不使用外部 MOSFET 的情况下直接连接到 LED 阴极的 CH1_SWITCH、CH2_SWITCH 和 CH3_SWITCH。

    这意味着 DLPA3005数据表的部分内容直接显示了使用 CHn_SWITCH 信号的器件、而不是由 CHn_GATE_CTRL 信号驱动的外部 MOSFET。

    使用 DLPA3005的优势在于其 LED 电压 VLED_ANODE 可高达15.5V。 在 DLPA3000上、LED 电压只能上升到7.2V。

    如果使用 CH1_SWITCH、CH2_SWITCH 和 CH3_SWITCH 信号、那么在电流为2A 或更低的情况下、电路是否仍能工作? 具体取决于对于这些信号、DLPA3005的内部电路是否与 DLPA3000相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     很抱歉混淆、 DLPA3005数据表中的图8-3与 CHx_SWITCH 和 CHx_GATE_CTRL 引脚不符。 我们需要修整此图。

    请参阅原理图、CHx_GATE_CTRL 需要连接到不同于 DLPA3000设计的 MOSFET。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果按照 DLPA3005数据表中的图8-3进行设计、会发生什么情况? 它能够正常工作吗?

    如果使用了 CH1_SWITCH、CH2_SWITCH 和 CH3_SWITCH 信号、电路是否仍能正常工作? 对于这些信号、DLPA3005的内部电路是否与 DLPA3000相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    DLPA3005数据表中的图8-3不正确(如前所述)。 请参阅并比较 DLPA3000和 DLPA3005的原理图、然后您将看到不同的组件。 照明块的内部设计不同。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果三个 MOSFET 用于 CHx_GATE_CTRL 信号、但其他两个 MOSFET 未使用、电路是否能正常工作? 如果缺少另外两个 MOSFET 晶体管、电路是否能够驱动 LED? 在 lightcrafter 评估模块上、这两个晶体管通过电阻器连接到 ILLUM_A_SW 引脚31、ILLUM_LIDE_DRIVE 引脚27、通过电阻器连接到 ILLUM_HSIDE_DRIVE 引脚26、通过电阻器连接到 ILLUM_A_VIN 引脚30。 如果 LED 电流为2A 或更低、是否需要这些 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果您要使用 DLPA3005替换为 DLPA3000、则必须使用这五个 MOSFET。  

    您是否有自己的定制设计板或者您正在使用 TI EVM? 您使用的控制器和 DMD 是什么?  

    此致、

    Lori