This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3005:将 LED 的最大电流16A 更改为12A

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3005, DLP4710, DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492097/dlpa3005-change-16a-to-12a-of-the-max-current-of-led

器件型号:DLPA3005
主题中讨论的其他器件: DLP4710DLPC3479

工具与软件:

您好、TI:

关于 DLPA3005、最大电流的默认配置为16A。 如果我们要设置电流= Max12A、那么我们是否应该仅更改 RLIM (12.5mΩ)值? 我们是否应该更改其他因素?(例如 DLPC3429固件的参数。)

此致、

Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您能否提供此控制器与 DLPA3005配合使用的内容? DLPC3429听起来不正确。  

    为什么要将默认最大 RGB 电流更改为12A? 这适用于您的设计中的安全用例吗?  

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    使用的器件是 DLPC3479和 DLP4710和 DLPA3005。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如您所说的、出于安全考虑、我们要更改最大12A LED 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我将把您的请求转给能为您提供帮助的团队。

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uryyy、

    请接受我的连接请求、我将离线与您共享。

    此致!

    亚伦