请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA3005 主题中讨论的其他器件: DLP4710、 DLPC3479
工具与软件:
您好、TI:
关于 DLPA3005、最大电流的默认配置为16A。 如果我们要设置电流= Max12A、那么我们是否应该仅更改 RLIM (12.5mΩ)值? 我们是否应该更改其他因素?(例如 DLPC3429固件的参数。)
此致、
Uryyy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.