工具与软件:
大家好、团队成员:
我们的客户遇到了与原始主题类似的问题。 我们遵循了线程中的指令、但结果保持不变。 由于他目前无法发布、且 EVM 仍在保修期内、因此我代表他在下面发布:
下面是我采取的步骤和获得的结果。 我已在 Tiva 板上重新连接 J2连接器、并已在探测器板上重新连接 J1连接器。 重新连接连接器后、结果未发生变化。 我还尝试购买新的微型 USB 电缆,但仍然没有变化(短路和噪声保护)



以下是我尝试过的所有方法和结果:
-伴随2个错误"TMP006错误:写寄存器错误"有时"TMP006错误: I2C 错误"和"扫描错误: ADCDataerror"。
-绿色和黄色指示灯每秒闪烁一次。
-因为我怀疑电缆,我尝试用板上的按钮扫描直接保存到存储卡,然后重新检查文件扫描过程,但仍然很嘈杂。 (施加的电源为5V1A)
-重置在 GUI 和板上,但仍然相同




如果您需要更多信息来诊断电路板上的问题、请告诉我。 提前感谢!
此致、
Jejomar