This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:TMP006错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1495630/dlpnirnanoevm-tmp006-error

Thread 中讨论的其他器件:TMP006

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的客户遇到了与原始主题类似的问题。 我们遵循了线程中的指令、但结果保持不变。 由于他目前无法发布、且 EVM 仍在保修期内、因此我代表他在下面发布:

下面是我采取的步骤和获得的结果。 我已在 Tiva 板上重新连接 J2连接器、并已在探测器板上重新连接 J1连接器。 重新连接连接器后、结果未发生变化。 我还尝试购买新的微型 USB 电缆,但仍然没有变化(短路和噪声保护)

以下是我尝试过的所有方法和结果:

-伴随2个错误"TMP006错误:写寄存器错误"有时"TMP006错误: I2C 错误"和"扫描错误: ADCDataerror"。

-绿色和黄色指示灯每秒闪烁一次。

-因为我怀疑电缆,我尝试用板上的按钮扫描直接保存到存储卡,然后重新检查文件扫描过程,但仍然很嘈杂。 (施加的电源为5V1A)

-重置在 GUI 和板上,但仍然相同

如果您需要更多信息来诊断电路板上的问题、请告诉我。 提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar,

    请留出几天的时间进行调查。  请告诉我客户的联系信息。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizix、

    我向您发送了一封关于客户联系信息的电子邮件。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    感谢您的支持、我将在今天的电子邮件中为您提供帮助。

    Fiziz