This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:最长曝光时间

Guru**** 2539790 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPC3470, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1495385/dlpc3479-max-exposure-time

器件型号:DLPC3479
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3470DLPC3478

工具/软件:

您好 TI、

我想知道如下所示的最长曝光时间。  

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/778576/faq-sequence-timings-for-dlpc347x-light-control-platform

关于单声道8位序列20、最长曝光时间为7600usec。 如何计算值? 我们能否配置超过7600usec?

此致、

Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    感谢您通过 E2E 再次联系我们!

    您引用的常见问题解答用于内部图形流模式。 我建议您查看 固件选择器工具 以及您正在查看的特定控制器。

    该一般常见问题解答并不涉及所有 DLPC347x 控制器、也不涉及自创建以来的许多版本。 感谢您指出这一点、这是应该清理的内容。

    该值通过我们的内部解决方案计算、该解决方案根据曝光时间使用不同的序列-常见问题解答中的序列数据库 v0.5.70和 我们最新版本中的 v0.5.71 (DLPC3478/DLPC3470 -请注意 DLPC3479具有单独的序列数据库)。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aron、

    我希望在6.6msec /帧内尽可能地延长曝光时间。 我应该设置每个参数(暗前时间/曝光时间/暗后时间)是什么?

    谢谢您、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    根据我收集的所有信息、您正在 DLPC3478控制器上使用内部模式-请告知是否不是这样、因为 DLPC3479无法在~7.6ms 下运行8位单声道模式。

    如果您尝试运行6.6ms 的帧、曝光前/曝光后黑暗时间和曝光时间的组合应为6.6ms。 您可以在 EVM GUI 中调整这些时序。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aron、

    正如您所说、我删除了 DLPC3478的错误 URL。 DLPC3479 (版本说明)允许最大4168usec。 TI 作为时间设置的官方答案为"Dark Time (Pre+Post)"、应为"6.6msec-4.168msec"。 我的理解是否正确?

    我很高兴 能将"6.6msec-171usec (最短黑暗前时间)-31usec (最短黑暗后时间)"设置为曝光时间。

    谢谢您、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    是的、这应该很好。 尝试围绕此计时、因为最小时序几乎被标记为绝对最小时序。 我建议提供~20%左右的缓冲区。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aron、

    很抱歉同一个问题。 我想知道为什么您决定续集22的最长曝光时间是4168。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    正如我之前所说的:

    该值通过我们的内部解决方案计算、该解决方案根据曝光时间利用不同的序列

    这是总曝光时间、与 帧速率成反比。  

    时序表范围是 DMD 和 TI 知识产权的特征、因此我不能就此分享很多内容。

    如果这是纯粹的好奇心,我很抱歉,我不能更直接。 如果您在此特定曝光时间范围内有问题、请分享问题所在、我们很乐意解决此问题!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aron、

    再次感谢您的解释。 我知道我们不知道这些价值观的根本机制。 首先、为什么要定义曝光时间的上限? 我觉得   旧版本没有上限。

    此致、

    Uryyy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uryyy、

    原因是、如果软件处于下一个范围内、它将自动更改为下一个序列。

    老实说、您和其他客户不需要知道序列号、因为这对您没有任何意义。 这是我们内部的参考资料、用于了解在实际遇到问题时正在使用哪个序列。

    此致、

    Aaron