Thread 中讨论的其他器件: DLPC3470、 DLPC3478
工具/软件:
您好 TI、
我想知道如下所示的最长曝光时间。
关于单声道8位序列20、最长曝光时间为7600usec。 如何计算值? 我们能否配置超过7600usec?
此致、
Uryyy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Uryyy、
感谢您通过 E2E 再次联系我们!
您引用的常见问题解答用于内部图形流模式。 我建议您查看 固件选择器工具 以及您正在查看的特定控制器。
该一般常见问题解答并不涉及所有 DLPC347x 控制器、也不涉及自创建以来的许多版本。 感谢您指出这一点、这是应该清理的内容。
该值通过我们的内部解决方案计算、该解决方案根据曝光时间使用不同的序列-常见问题解答中的序列数据库 v0.5.70和 我们最新版本中的 v0.5.71 (DLPC3478/DLPC3470 -请注意 DLPC3479具有单独的序列数据库)。
此致、
Aaron
您好 Aron、
正如您所说、我删除了 DLPC3478的错误 URL。 DLPC3479 (版本说明)允许最大4168usec。 TI 作为时间设置的官方答案为"Dark Time (Pre+Post)"、应为"6.6msec-4.168msec"。 我的理解是否正确?
我很高兴 能将"6.6msec-171usec (最短黑暗前时间)-31usec (最短黑暗后时间)"设置为曝光时间。
谢谢您、
Uryyy
你好、Uryyy、
正如我之前所说的:
该值通过我们的内部解决方案计算、该解决方案根据曝光时间利用不同的序列
这是总曝光时间、与 帧速率成反比。
时序表范围是 DMD 和 TI 知识产权的特征、因此我不能就此分享很多内容。
如果这是纯粹的好奇心,我很抱歉,我不能更直接。 如果您在此特定曝光时间范围内有问题、请分享问题所在、我们很乐意解决此问题!
此致、
Aaron