This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP301S:DLP301S

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1498339/dlp301s-dlp301s

器件型号:DLP301S

工具/软件:

您好、我希望有人能帮助您解决此问题。

 我认为我们需要的是一个 康宁 Eagle XG 窗或窗玻璃片。 我们尝试获得的窗口是 针对 UV 通过350nm 至405nm 的、我认为有2个不同的窗口是针对 UV 的。 我们只需要窗玻璃,最好是带有 AR 涂层。 这些商品是否可以采购? 或者是否有某种替代玻璃、即使没有 AR、即使尺寸过大、也可以使用。 窗口玻璃的厚度和材料是什么。 有人知道吗?   我们 并不是在寻找整个 UV 芯片组件、因为这些组件很难获得、即使付出任何代价、可用性也不是很好。

非常感谢、Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    遗憾的是、我们不支持更改 DMD 上的窗口。  数据表指示范围为380nm 至400nm。  功率从380nm 到390m、为55mW/cm^2、从390nm 到400nm 的功率为450mW/cm^2。

    对于此类封装、玻璃厚度为1mm。

    菲齐克斯