请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1498339/dlp301s-dlp301s
器件型号:DLP301S工具/软件:
您好、我希望有人能帮助您解决此问题。
我认为我们需要的是一个 康宁 Eagle XG 窗或窗玻璃片。 我们尝试获得的窗口是 针对 UV 通过350nm 至405nm 的、我认为有2个不同的窗口是针对 UV 的。 我们只需要窗玻璃,最好是带有 AR 涂层。 这些商品是否可以采购? 或者是否有某种替代玻璃、即使没有 AR、即使尺寸过大、也可以使用。 窗口玻璃的厚度和材料是什么。 有人知道吗? 我们 并不是在寻找整个 UV 芯片组件、因为这些组件很难获得、即使付出任何代价、可用性也不是很好。
非常感谢、Kevin