This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030PGUQ1EVM:实施问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1, DLP4620S-Q1, DLP5532PROJHBQ1EVM, DLP3030PGUQ1EVM, DLP3030Q1EVM, DLP3020-Q1, DLP3030-Q1, DLP5530S-Q1, DLP4620SQ1EVM, TIDA-080004, DLP5530PROJTGQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions

器件型号:DLP3030PGUQ1EVM
主题中讨论的其他器件: DLP3030Q1EVM、DLPC120-Q1、 DLP3020-Q1DLP5530S-Q1、DLP4620S-Q1、 DLP4620SQ1EVMTIDA-080004DLP5530PROJTGQ1EVM、DLP5532PROJHBQ1EVM

工具/软件:

我计划购买和评估 DLP3030PGUQ1EVM。

我有几个问题。

-我想知道 DLP3030PGUQ1EVM 的尺寸(外部尺寸等)

-我想知道 DLP3030Q1EVM 的电路图

-我想知道 DLP3030PGUQ1EVM 的光学布局(Zemax 数据等)

-我想知道 DLP3030PGUQ1EVM 的环境阻力。

 它的抗振性和抗冲击性是否足以安装在汽车中?

-屏幕上显示区域的大小是多少?

-其他 DLPS 可以连接至 DLP3030Q1EVM 吗?

请回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arita Yoshiki、

    感谢您与我们联系。  

    1. 尺寸: 不包括散热器、约160mm x 100mm x 75mm。
    2. 您可以 在此处找到所有硬件和光学设计资源
    3. 我希望有时间为您查找振动和抗冲击信息。 但是、请注意、TI 提供的评估模块和 PGU 仅用于评估目的。  
    4. DLP3030Q1-DLP3030 DMD 可显示分辨率为 860x480的图像。 我相信散射器处的投影图像尺寸为70mm x 17.5mm。
    5.  DLPC120-Q1控制器仅支持 DLP3030-Q1和 DLP3020-Q1 DMD。
      您是否还考虑了 DLP5530S-Q1和 DLP4620S-Q1芯片组? 与 DLP3030-Q1相比、它们具有更大的特性。 在这里可以看到比较

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    我们不会对我们的 PGU 执行任何类型的应力/振动测试。 这些仅供新客户评估性能。  

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我查看了"Resource Explorer"和"Other ChipSets"。

    其他问题。

    DLP3030PGUQ1EVM 概述了吗? (不仅包括外部尺寸、还包括细节)

    - PGUQ1EVM 的光学系统是"HUD-Gen 1.5 Low_Cost_Optical_Design_Example PGU "吗? (不是 X 板?)

    低成本设计:

    X 板设计:

    是否可以将其他评估集连接到"DLP3030PGUQ1EVM"? (例如"DLP4620SQ1EVM-")

    -有 LED 反馈控制,哪些参数保持恒定? (亮度和色度?)

    - DLP3030PGUQ1EVM 中使用的 LED 部件号是什么?

    -我想尝试用单色绿色提高亮度。

     是否可以使用软件将其更改为单色? (R33%、G33%、B33%→G100%)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将该线程分配给芯片组方面的专家。 他很快就会回来。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    DLP3030PGUQ1EVM 可实现的目标是什么? 这将有助于我们确定这是适合您的芯片组还是评估模块(EVM)。 正如 Aishwarya 提到的、还有一些其他芯片组具有更多功能、但根据您的要求和限制、这可能是您想要的、也可能不是您想要的。 请告诉我们。

    [引述 userid="647768" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions/5736101 #5736101"]

    DLP3030PGUQ1EVM 概述了吗? (不仅包括外部尺寸、还包括细节)

    [/报价]

    您的大纲是什么意思? 您在寻找什么详细信息? 只是机械? 更多吗? 请具体说明、以便我们知道要提供什么。

    [引述 userid="647768" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions/5736101 #5736101"]

    - PGUQ1EVM 的光学系统是"HUD-Gen 1.5 Low_Cost_Optical_Design_Example PGU "吗? (不是 X 板?)

    低成本设计:

    X 板设计:

    [/报价]

    您是否询问低成本设计是否不是 X 板设计? 如果是、我会问我们的光学元件团队、是否正确。

    [引述 userid="647768" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions/5736101 #5736101"]

    是否可以将其他评估集连接到"DLP3030PGUQ1EVM"? (例如"DLP4620SQ1EVM-")

    [/报价]

    这些设计的芯片组不同、并且使用不同的 DMD 控制器。 您正在努力实现什么? DLP3030PGUQ1EVM 由 DLP3030-Q1 DMD、DLPC120-Q1控制器 IC、C2000 MCU 和投影光学元件组成。 但是、DLP4620SQ1EVM 由 DLP620美元S-Q1 DMD、DLPC231控制器和 LED 驱动器板组成。 这没有光学引擎。 如果您询问如何在这两个 EVM 之间交换 DMD、那么任一控制器(与"DLPC"预装的器件)都不支持这一点。

    [引述 userid="647768" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions/5736101 #5736101"]

    -有 LED 反馈控制,哪些参数保持恒定? (亮度和色度?)

    [/报价]

    根据应用的不同、该 PGU EVM 支持高调光比(亮度变化)、但颜色占空比由德州仪器(TI)改变。 您必须请求所需的颜色占空比。 如果需要、请告知我们。

    [引述 userid="647768" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions/5736101 #5736101"]

    - DLP3030PGUQ1EVM 中使用的 LED 部件号是什么?

    [/报价]

    这是一个 包含 BOM 的参考设计链接。 在此处链接它、以便您始终拥有备用副本、而不是发送到此处。 您还可以在 DMD 控制器 IC 页面(DLPC120)上找到参考设计

    [引述 userid="647768" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492089/dlp3030pguq1evm-implementation-questions/5736101 #5736101"]

    我想尝试用单色绿色来提高亮度。

     是否可以使用软件将其更改为单色? (R33%、G33%、B33%→G100%)

    [/报价]

    这应该是可行的、但正如我在前面所说、TI 必须为您创建这个文件。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    > DLP3030PGUQ1EVM 可实现的目标是什么?

    >这将帮助我们确定这是适合您的芯片组还是评估模块(EVM)。

    >正如 Aishwarya 提到的,还有一些其他芯片组具有更多的特性,但根据您的要求和限制,这可能是或可能不是您正在寻找的。 请告诉我们。

    我们考虑使用高亮度 HUD (单色-绿色或彩色)。

    因此、我想使用"DLP3030PGUQ1EVM"来通过 DLP 评估 PGU。

    因此、我想确认"DLP3030PGUQ1EVM"配置的详细信息及其功能。

    >大纲是什么意思? 您在寻找什么详细信息?

    >只是机械? 更多吗? 请具体说明、以便我们知道要提供什么。

    我想查看机械制图(PGU 图)。

    >您是否询问低成本设计是否不是 X 板设计? 如果是、我会问我们的光学元件团队、是否正确。

    我想确认"DLP3030PGUQ1EVM"的光学系统。

    "Resource Explorer"中有两种类型的光学系统(低成本设计和 X 板设计)、但使用了哪种光学系统?

    >这些设计的芯片组不同、使用的 DMD 控制器也不同。  ......

    我想看看是否可以"在这两个 EVM 之间交换 DMD "。 我明白我不能这样做。

    >根据应用的不同、此 PGU EVM 支持高调光比(亮度变化)、

    >但颜色占空比由德州仪器(TI)改变。 您必须请求所需的颜色占空比。 如果需要、请告知我们。

    我想了解 PGU EVM 的反馈规格。

    因此、此评估不需要色度反馈。

    >此处是  包含 BOM 的参考设计链接。 在此处链接它、以便您始终拥有备用副本、而不是发送到此处。

    >您也可以在 DMD 控制器 IC 页面(DLPC120)上找到参考设计
    谢谢你教我。

    我查看了 BOM、但找不到 LED 器件型号(仅有关 LED 连接器的信息)。 我认为 PGU EVM 使用"Osram Q8WP 和 CSL 系列(在 TIDA-080004中进行了介绍)"、但您能告诉我器件型号吗?






    >这应该是可能的、但正如我在前面所说、TI 必须为您制作此文件。
     我明白。

    我们考虑一个效率低于普通汽车 HUD 的光学系统。

    因此、我们需要非常高的亮度、并想尝试单绿色。

    购买"DLP3030PGUQ1EVM"后、我可以申请在该网站上创建一个文件(单绿色)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    请稍等几天、以便我可以与机械和光学团队讨论您的问题。 我相信我找到了一些图纸、但我需要检查批准才能分享。

    就单色绿色的工程文件而言、目前只能提供有限的支持。 我们最近才开发了一个单色绿色的项目文件、且(同样)进行了有限的验证。 我们请您协助全面测试这些工程文件、并向 TI 提供您的反馈。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请继续考虑图纸和光学系统。

    >就单绿色项目文件而言,我目前只能提供有限的支持。

    >我们最近才开发了一个单绿色项目文件,且(再次)有限的验证。

    >我们请您协助全面测试这些项目文件、并向 TI 提供您的反馈意见。

    我明白。

    如果您可以向我发送该文件(用于单色绿色)、我将使用 EVM 对其进行评估并提供反馈。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arita:

    请问您将 DLP 用于哪种应用?

    如果您希望 能够更自由地更改色度、而无需等待 TI 使用有限的软件为您构建这些文件、我们强烈建议您试用 DLP5530PROJTGQ1EVM 或 DLP5532PROJHBQ1EVM 。 这些协议使用具有0.55" DMD (DLP553x)的 DLPC230。 "HB"版本意味着高亮度。 在这些软件上有更多的支持,使您可以访问更多的功能。 此外、如 TI 的 Resource Explorer TIREX 中所示、这里还提供了大量有关这些选项的培训材料

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Michael。谢谢你一如既往。

    >我是否可以再次询问您使用 DLP 的应用程序?

    我将进行更详细的解释。

    我们主要为飞机开发 HUD、这需要高亮度(主要是单色-绿色)。 目前、我们正在考虑是否可以使用 DLP 实现高亮度 PGU。 因此、我们计划评估 EVM (DLP3030PGUQ1EVM)、它是使用 DLP 的 PGU。 您介绍的"DLP5530PROJTGQ1EVM"和"DLP5532PROJHBQ1EVM"对于 HUD 很有吸引力、但它们是投影仪、我们不想评估它们。 我们询问了许多有关"DLP3030PGUQ1EVM"的问题、以了解我们可以在该评估中做些什么。 因此、DLP 变化(SWaP)和单绿色是其他评估。 如果无法使用"DLP3030PGUQ1EVM"进行额外的评估、我们想在将来使用另一个 EVM 进行评估、并最终将其组合在一起。

    例如、PGU 评估:DLP3030PGUQ1EVM

         单绿色和0.5英寸评估:DLP5532PROJHBQ1EVM

         →高亮度 HUD (单色-绿色)

    无论如何、

    如果您可以准备一个文件来使 DLP3030PGUQ1EVM 用于该评估(直到2025年12月)、我想对其进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arita、

    感谢您提供的信息。 这使我们能够清楚地了解您的应用。  
    我想指出两款芯片组之间的某些差异、这对于您的应用至关重要:

    1. DLP553x 芯片组可用于实现比 DLP3030芯片组更高的亮度和分辨率。 请参阅下图中的规格。
    2. DLP3030芯片组虽然是汽车级芯片组、但未通过功能安全认证。  DLP5530S 和 DLP4620S 均经过功能安全质量管理。  更多信息、请参阅可靠性和功能安全概述。

    我们可以为 DLP3030PGU 提供一个单色绿色工程。 是否可以通过电子邮件与您联系?
    (如果您不愿意通过公共论坛共享您的电子邮件 ID、可以向 Michael 或 Me 发送朋友请求、并通过私人消息共享。)

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya

    感谢您让我了解 DLP553x 芯片组和 DLP3030芯片组之间的差异。 这一次我想评估 PGU、因此我将评估 DLP3030芯片组。 我想在下一阶段评估 DLP553x 芯片组。

    -我们可以为 DLP3030PGU 提供一个单绿色项目。 是否可以通过电子邮件与您联系?

    是的、电子邮件正常。 我希望得到单色绿色工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arita:

    我已在 E2E 上向您发送了朋友的申请。 请接受、我们将相应地共享电子邮件。

    我能够获得获取 STEP 文件的帮助。 请在方便时查看。 不过、PGU 的特定内部设计无法共享、因为它是由第三方 OEM 设计的。 希望您能理解。

    e2e.ti.com/.../CustomerGen1.5CombinerHUD.zip

    但是、我现在将此主题标记为已解决、因为我们提供了您初始问题的答案、并提供了机械文件、并确认我们可以为您更改颜色占空比。 TI 方面剩下的就是继续通过电子邮件提供支持。 请继续联系我们的团队、并与我们分享您所需的最新信息或路线图。 这样、TI 就可以在您可能需要更新时与您保持一致、而不是在接近发布时间且缺少截止日期的情况下收到申请。

    谢谢。此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael

    一如既往的感谢。

    -我已在 E2E 上向您发送了一个朋友请求。 请接受、我们将相应地共享电子邮件。
    我接受。
    感谢您提供 STEP 文件。 我检查过。
    大多数问题都已解决。 我想光学元件是一个 x 板设计。

    从现在开始、请通过电子邮件回答剩余问题(颜色占空比)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arita:

    我没有意识到你再次回答这个问题。 是的、让我们通过电子邮件继续。 如果我们可以继续、我已经与您分享了我的信息。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly