主题中讨论的其他器件: USB2ANY
工具/软件:
尊敬的 TI 工程师、
我们的、偶尔出现的问题的花屏和卡在第一帧,帮助看看如何分析这个问题!tks
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
您使用的是 v7.4.2。 您能否确认是否对固件进行了任何更改? 您是否还能提供问题的详细说明? 如果您指的是黑白竖线问题、则在外部视频模式下、如果未提供一定时间的视频数据、通常会导致此问题。
另请参阅我们的硬件诊断工具以帮助进行调试(TI DLP Pico 硬件诊断工具)。
此致、
最大值
您好、Maximus:
好的、明天我会将它发送到办公室。
我现在下载了 TI DLP Pico 硬件诊断工具。
将硬件诊断工具连接到 DLP 技术控制器、I2C 转 USB 工具需要使用什么工具?
SCL、SDA、3.3V 和 GND 引脚 将哪些引脚连接到 DLPC3432?

您好:
请参阅我们有关 DSI 设置和调试的指南。 此外、请通过您的硬件确保 DSI 数据通道在视频传输期间保持在规格范围内(根据 DLPC3432数据表)。
此致、
最大值
e2e.ti.com/.../6378.DSI-Setup-and-Debugging-Guide-v0.2-_2800_1_2900_.pdf