This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3432:DLPC3432+DLPA3000

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3432, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1492189/dlpc3432-dlpc3432-dlpa3000

器件型号:DLPC3432
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师、

     我们的、偶尔出现的问题的花屏和卡在第一帧,帮助看看如何分析这个问题!tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      上面的图片不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请提供您正在使用的固件版本以及查看问题的步骤。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lori、

         您能否提供电子邮件地址? 我无法将其添加到附件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随函附上 e2e.ti.com/.../P23_5F00_540p_5F00_Pad3000_5F00_v7p4p2_2D00_HQ24_2D00_Changyin_2D00_Ledoff_5F00_v7p4p31_5F00_RGB_2D00_v1p0_2D00_20250217.raras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是 v7.4.2。 您能否确认是否对固件进行了任何更改? 您是否还能提供问题的详细说明? 如果您指的是黑白竖线问题、则在外部视频模式下、如果未提供一定时间的视频数据、通常会导致此问题。  

    另请参阅我们的硬件诊断工具以帮助进行调试(TI DLP Pico 硬件诊断工具)。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我似乎无法下载它。  固件由 Anhua 提供给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您是否在下载之前填写了它询问的出口管制表? 您是否还能提供之前要求的详细信息?

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。 大多数的名字,公司和军事实体。我只是得到了客户服务的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我需要有关报告的问题的详细信息、请描述您所面临的问题以及重现问题的步骤。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点忘记了。 如何重新申请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想可能有些混淆、我指的是最初与 DLP 系统相关的问题。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的投影偶尔出现的问题的花屏和卡在第一帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了 mipi 信号正在传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您发送的设置视频和重现此问题的步骤/命令。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    好的、明天我会将它发送到办公室。

    我现在下载了 TI DLP Pico 硬件诊断工具。   

    将硬件诊断工具连接到 DLP 技术控制器、I2C 转 USB 工具需要使用什么工具?

    SCL、SDA、3.3V 和 GND 引脚  将哪些引脚连接到 DLPC3432?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们建议使用 DeVaSys、USB2ANY 或 Cypress 器件。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL、SDA、3.3V 和 GND 引脚  将哪些引脚连接到 DLPC3432?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         在我的手中没有 USBANY 暂时。 首先、我使用 CH341的 USB 传输到 i2c、它无法连接到 i2c 接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         我发现 mipi 输入侧的一个步骤会破坏屏幕、断开 DLPC3432和 mipi 之间的电阻、并发现 DLPC3432在启动时会升高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么、您是否解决了此问题?  

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号 您能帮我弄清楚如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅我们有关 DSI 设置和调试的指南。 此外、请通过您的硬件确保 DSI 数据通道在视频传输期间保持在规格范围内(根据 DLPC3432数据表)。

    此致、

    最大值

    e2e.ti.com/.../6378.DSI-Setup-and-Debugging-Guide-v0.2-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

         我们是根据这个文件配置的,现在概率花屏幕,我怎么可以反向证明我以前的 DSI 设置有问题.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不是 DSI 专家、我只能建议确保遵循 DLPC DSI 规格并根据我为您提供的指南进行设置。 您是否有关于何时观察到此行为的其他信息? 您是否曾通过 DSI 看到稳定/干净的图像?

    此致、

    最大值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

         !更改了时间并且工作正常、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、很高兴解决了!

    此致、

    最大值