This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:并行外部模式显示、并行外部模式

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPA3005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1484664/dlp4710evm-lc-parallel-external-mode-display-parallel-external-mode

器件型号:DLP4710EVM-LC
Thread 中讨论的其他器件:DLPC3479DLPA3005DLPC3478

工具/软件:

尊敬的  

我们使用的是外部图形模式。 如随附的视频所示、启动界面图像和测试图形图像的显示存在问题。

我们还观察到、将 HDMI 连接到 TI EVM 后按下 SW21 (开/关)开关时出现异常显示问题。

此外、当在显示过程中在启动界面显示模式和"切换到外部视频"之间反复切换时、我们注意到显示异常问题。

为什么会出现此问题?

[来自我们的扫描仪测试条件]   

  • 问题
  1. a)噪音始终出现在第一个图案集中。 发行发生频率:100%

        :PROJ_ON =高电平 à 外部参数设置 à(N)第一个模式集并行数据集传输(FPGA 至主模式/SlaveDLPC3479)

  1. b)间歇性发生

        :显示第一个图形集后、PROJ_ON =高电平持续 à 下一个(N+1、N+2、、)并行数据集传输(FPGA 至主/从 DLPC3479)

       [b-case1]当图形集连续显示时、出现频率为低电平、

                    但当以1-2分钟的间隔显示时、它的发生频率会更高。

  • 1个图形集= 24个图形图像
  • 1Hz、曝光后=316.408[us]、曝光时间=39551[us]、曝光前时间=1797.77[us]
  • Beam FW 成为支持 TI Basic Beam FW 的启动界面模式。

e2e.ti.com/.../250309_5F00_TI_5F00_EVM_5F00_External-Video_5F00_abnormal-Dispaly_5F00_A.mp4e2e.ti.com/.../250309_5F00_TI_5F00_EVM_5F00_External-Video_5F00_abnormal-Dispaly_5F00_B.mp4e2e.ti.com/.../250309_5F00_LP_5F00_External-Pattern_5F00_Abnormal-Display_5F00_A.mp4e2e.ti.com/.../250309_5F00_LP_5F00_External-Pattern_5F00_Abnormal-Display_5F00_B.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP

    我已经将其分配给了该芯片组的专家。  我们请您耐心等待、因为可能需要几天时间才能得到回复。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP、

    请告知您为此运行的软件版本?

    我们发布的最新版本应该已修复此问题。

    启动界面至外部图形出现问题的原因是存在一个错误、该错误会丢失控制器之间的同步。

    这些图形被缓冲到内存中、然后从内存中缓存出来。 这意味着转换需要时间来相应地显示。

    请告知您的意思:  

    Unknown 说:
    如果以1-2分钟的间隔显示、则其发生频率更高。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron Black  

    感谢您的答复。  

    请告知您为此运行的软件版本?

    [250317] a )(EVM)FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v8p4p0、

            b)(EVM) FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM2_i2c0x36_v8p4p0_red_LED_ONLY

            c) FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v8p4p0、D) FWSel_DLPC3479_DLPA3005_PM1_i2c0x36_v8p4p0_red_LED_ONLY

    如前所述、在另一侧、我们使用 TI 提供的固件。
    在 TI EVM 上、我们按原样使用由 TI 固件选择器提供的固件。
    在我们的硬件上、我们对 Pin Map1使用 TI 固件、对其进行修改以使用启动界面模式并调整电流。

    Q1) 在另一个工程中、我使用 TI 固件创建了一个外部图形模式固件、并将其用在 DLPC3478上。  
    如果 DLPC3479上的默认固件修改为外部图形模式并使用、是否会发生相同的问题?

    这些图形被缓冲到内存中、然后从内存中缓存出来。 这意味着转换需要时间来相应地显示。

    [250317] 是否可以根据图形数量、Hz 等提前预测时间?

    请告知您的意思:  

    [250317] 我会用视频来组织和分享详细的操作方法和顺序,因为在文本中很难解释。

    谢谢  

    此致  

    Es Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP、

    感谢您确认您正在使用当前固件。

    当您插入外部源时、转换会自动完成、通常客户会屏蔽转换、在这些转换过程中会显示奇怪的数据。 通常 、首先将微镜设置为黑场 TPG、并显示图像幕布、然后定义到显示的转换、裁剪、图像尺寸和方向 、然后更改模式并设置为显示。

    这会带来更好的过渡、但再次强调、由于过渡创建得不相等、您必须在此发挥作用。 根据转换情况、它可能还需要锁定到源或外部触发器、这需要一些时间、这意味着这并不总是确定性的。

    请分享您的操作方法-如果您愿意、请私下发送。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的巴尔克

    外部触发、这需要一段时间  

    [KES]  

    Q1)"外部触发器"是否指 TRIG_IN? TRIG_IN 是否仅在内部图形模式下可用?

    Q2) 这会带来更好的过渡、但再次强调、由于过渡并非相同、因此您必须在此发挥作用。

        根据转换情况、它可能还需要锁定到源或外部触发器、这需要一些时间、这意味着这并不总是确定性的

    [KES] 您能否详细说明应使用哪些操作进行控制? 或者是否有任何参考资料?

    Q3) TI EVM 上是否也会出现该问题、它与您昨天提到的内容是否相关?

    Q4) 这些图案被缓冲到内存中、然后从内存中退出。 这意味着转换需要时间来相应地显示。  

       自动初始化完成后、DLPC3479大约需要3秒来从启动界面模式切换到外部模式。 这是正常行为吗?

       (在我们的硬件和软件条件下)  

    谢谢  

    此致  

    Es Kim  

    r 而这一结论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP、

    #1。 是的、外部触发器是 进入 DLPC3479控制器的信号。 我先前的评论只是说、改变来源--无论来源可能是什么--意味着要改变的时间完全不同。

    #2. 为此、我请参考软件编程人员指南-第3.1.18.2节对此进行了详细说明。

    #3. 抱歉、我猜这是什么"。 如果您的意思是过渡需要时间、那么是的。 EVM 不使用图像冻结命令-它使用从模式转换到模式所需的基本命令。 EVM 不能确保无缝转换。

    #4. 如果它将流向外部源、则发生更长的转换是相当常见的。 在向外部模式的转换中、很大一部分是锁定到 源、然后显示数据。 您能否建议在您的最终解决方案中、 由于插入和拔下连接而进行外部源转换是否常见? 我不认为这应该是一个共同的 过渡。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我是李英洙。 我正在与 LP Kim 合作。
    我将分享您请求的操作方法。

    如果我按顺序解释、说明如下。

    1.写入触发输出配置(触发输出1启用)
    2.写入触发输出配置(触发输出2启用)
    3.编写模式配置(根据规范文档编写)
    4.写入工作模式选择(外部模式设置)
    5.外部启用
    上述操作1~4使用 I2C 100kHz 写入。

    我检查了与使用 I2C 读取时写入的数据匹配的器件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李英洙、

    我已经了解到这是到外部图形模式的转换、您使用的是24x 1位图形。

    无法完成先前共享的时序、因为曝光前/曝光后时间不能小于整数值。

    [报价 userid="218251" url="~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1484664/dlp4710evm-lc-parallel-external-mode-display-parallel-external-mode
    • 1个图形集= 24个图形图像
    • 1Hz、曝光后=316.408[us]、曝光时间=39551[us]、曝光前时间=1797.77[us]
    • Beam FW 成为支持 TI Basic Beam FW 的启动界面模式。
    [/报价]

    四舍五入时序确实构建正确、但请注意帧速率为~10Hz、而不是 LP 提到的1Hz。 我假设这个时序设置不正确。

    不过、您设置模式的步骤已正确完成。

    LP、

    我也建议您完全按下 SW21、因为始终存在部分压缩/去抖硬件问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron  

    无法完成先前共享的时序、因为曝光前/曝光后时间不能小于整数值。

    [250415-Q1-LP]是否意味着1977.77 [us]不能使用、因为它不是整数? 还是因为它小于1978年,不能使用?

                 这是否意味着只能使用整数值?

                 LP316.408[us]> TI GUI 316[us],是否正常?  

                LP1797.77[us]< TI GUI 1798[us]、 LP 曝光时间39551[us]=TI GUI 曝光时间39551[us]  

               

    [250415-Q2 LP] 在外部模式显示期间、由于1977.77等输入参数或 TI GUI 工具参数的不同后/前/曝光时间、是否会出现噪声?  

    [250415-Q3-LP]  

    使用相同输入值时、会得到1Hz。  请解释它的不同之处。

    谢谢  
    此致  
    Es Kim  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP、

    问题1: 如果您尝试使用 GUI 中的小数点、则会出现如下所示的错误:

    这些值仅为整数值。

    问题2:  是的、任何系统中都可能出现噪声。 这就是使用触发输出信号是锁定到源的一个不错选择的原因- 如果您有问题、请再次参阅数据表的表7-3。

    问题3 我没有使用实际时间编程电路板-帧速率是每帧曝光时间和模式的结果计算结果。 我已更新它、值已更改、以便与 Q1中的值1.00004Hz 保持一致。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aaron  

    感谢您的答复。  

    [250416-Q1]这些值是仅整数值。

    我知道浮点数无法在 TI GUI 工具中使用。

    但在我们的硬件条件下、是否也不允许将浮点数字从 FPGA 输入到 DLPC3479?

    在我们的系统中、是否绝对需要仅使用整数值?

    例如、是否不允许如所附的 CASE2所示使用它? 条件是浮点值大于最短曝光前黑暗时间和曝光后黑暗时间。

    [250416-Q2]"不锁定源 "  

    我不明白 使用表7-3时"锁定到源"。 请详细说明我们的 SW 工程师。  

    谢谢  

    最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP、

    问题1: 抱歉、我不知道 您的问题是什么、如果您正在使用 FPGA 进行任何计算、您可以使用所需的任何值、但 Pattern Parameters 仅接受整数值。 在您的示例"CASE2"中、您需要选择将曝光后编程为316或317。

    问题2: 忽略这一点、我完全不知道您的应用。 触发输出(1/2)只是任何外设器件的参考、用于判断图形何时暴露-请参阅数据表的表7-3作为参考。

    此致、

    Aaron