This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420AEVM:DLPC4420AEVM +DLP780TE USB 器件会出现几秒钟、可让我通过 DLPC44xx GUI 与 DMD 进行通信

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA300, DLPC4420AEVM, DLPC4420, DLP780TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1480637/dlpc4420aevm-dlpc4420aevm-dlp780te-usb-device-appears-for-a-few-seconds-and-allows-me-to-communicate-with-the-dmd-via-the-dlpc44xx-gui

器件型号:DLPC4420AEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4420DLP780TE、DLPA300、

工具/软件:

DLPC4420AEVM:USB 设备在几秒钟后消失- DLP 产品论坛- DLPRegistered︎ 产品- TI E2E 支持论坛

你好, 我跟着  用户手册说明  设置系统、但在操作过程中遇到了严重问题。   我遇到了同样的问题。最终解决方案如何?(  不久前购买了 DLPC4420AEVM 板。我第一次使用此板。

问题描述:

  • 查看该图  DLPC4420EVM  USB 设备显示几秒钟  并允许我通过与 DMD 进行通信  DLPC44xx GUI
  • 不过、  几秒钟后、屏幕黑屏、USB 设备从 Windows 设备管理器中消失、我失去了对 DMD 的所有控制
  • 在 USB 处于活动状态的短时间内、我能够加载测试图形并进行调整、但一旦 USB 断开连接、DMD 就会停止显示任何内容。
  • 即使使用不同的、问题仍然存在  电源和 USB 电缆
  • 我已经使用多次重新刷新了固件 Flash_DLPC4420_DLP780TE_xxx.img、但问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您似乎遇到了与随附的 E2E 主题相同的问题、对吧?

    您能否测量 DMD 上电序列和 DLPA300上电/断电序列并在此处分享主题中的捕获结果? 请参阅所附 E2E 上的测量值。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    结果如下:

    VDD 1: 保留 1.8V、 两者可兼得 SW1打开  和 关断。Ω

    VCC2:A SW1关闭之前的 t 0V、SW1打开后保持为10V。

    VOFST :在打开 SW1之前为0V 时,在打开两个 SW1并且标识消失后保持为11.3V。

    VBIAS :在打开 SW1之前为0V 时,保持在20V 时,两个 SW1都打开,徽标消失。

    SCPEN 和 IRQ 在 SW1导通之前和之后都保持在3.3V。

     在打开 SW1之前、复位为0V、然后保持在3.3V、直到标识消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是指当标识消失时、VOFFSET 和 VBIAS 相应地保持在11.3V 和20V?

    您能分享一下波形捕获吗? 我还想了解上电序列/时序。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当      。(消失时、VOFFSET 和 VBIAS 保持在11.3V 和20V。波形如图2  )所示上电序列、如图1 μ s
     

    此电路板有什么问题?

    感谢你的帮助

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供 DLPA300 数据表中第8.2.3节中所示的电源序列?  

    例如、捕获1 (CH1:VOFST;CH2:VBIAS;CH3:DMD_RSTZ;CH4:VRESET)。 捕捉2 (CH1:VOFST;CH2:P1P8V;CH3:DMD_RSTZ;CH4:VCC2)。

    同时、能否请确认您已遵循 DLPC4420AEVM 用户指南中的快速入门过程? 如果重新对 EVM 进行编程、您看到有什么变化吗?

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在只有两个通道探头。图1和图2  n‘t 高压上电序列。   在 对 EVM 重新编程后、我不会看到任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据您的捕获结果、我有几个问题:

    您从未见过 VRESET 启动、对吧? 如果您在上电后在 DMD 上看到图像、这毫无意义。

    2.上面分享的捕获是整个过程,当您在 DMD 上看到图像,然后图像消失,您无法与 GUI 通信?  

    我怀疑图像消失时会出现电压降。  

    3.似乎同样的行为是可以重复的,对吧? 这意味着、每次对 EVM 进行下电上电时、您都可以在 DMD 上看到图像、几秒钟后、图像就会消失、无法与 GUI 进行通信。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     是的、我从未看到 VRESET 启动。

     2.电源打开后, USB 连接,并显示一个徽标。 徽标消失后、USB 未连接。

     每次打开 EVM 的电源循环时、此 行为都是可重复的。

     4. 我上面分享的捕获是整个过程当你看到 DMD 上的图像,然后图像消失,你无法与 GUI 通信。我看不到电压降时,图像消失.(只是出现 电压降直到  SW1关闭)

    这块板有什么问题?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。  

    您能否提供 UART 登录文本文件?

    要进行 UART 调试、您将需要:

    1. RS232转 USB 电缆连接到您的 PC。 这就是我们在许多 EVM 上读回调试日志的方法。

    2.调试日志通过串行端口发送,波特率为115200。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但有许多可用的应用程序。

    同时、您能否检查 DLPC4420AEVM 上的 LED 并提供 LED 的状态?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。  

    您能否提供 UART 登录文本文件?

    要进行 UART 调试、您将需要:

    1. RS232转 USB 电缆连接到您的 PC。 这就是我们在许多 EVM 上读回调试日志的方法。

    2.调试日志通过串行端口发送,波特率为115200。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但有许多可用的应用程序。

    同时、您能否检查 DLPC4420AEVM 上的 LED 并提供 LED 的状态?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    e2e.ti.com/.../3580.log.txt

    这是串行端口打印信息。

    同时、当 SW1点亮时、开始时、红灯 D6点亮、μ s、灯 D5持续闪烁。DMD 标识消失后、D5   和 D6都熄灭。

       

    此致

    建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建伟、

    感谢您提供的信息!

    请允许我花一些时间调查您的问题、并期待在本周结束时收到反馈。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lori ,这块板有什么问题? 是硬件还是软件问题?

    我想尽快获得结果、我该如何解决? 该电路板是否需要维修?

    谢谢你。

    此致

    建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我们将需要额外的时间来调查您的问题、请在下周中旬之前等待回复。 给您带来不便、我们深表歉意。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您能否帮助检查您设置的另一件事?

    是否连接了前端电路板、图片中看不到? 是否有任何修改?

    当您为系统加电时、请确保 FPGA 正在供货、并且您可以看到 D10亮起。  

    如果 D10未开启、请对 FPGA 重新编程。 FPGA 固件和编程指南包含在软件版本的软件包中。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 我没有设置任何东西的这个板。 通常、当我购买这块板,它 应该工作  正常,没有任何设置.

    2、是的,我有前端板,有 FPGA, D10不亮, 编程 FPGA 固件后, 问题 和以前一样。

    3、我确实使用了 新固件 ,它使用连接 AFER 徽标消失,我可以设置一些参数,但不是全部来自 DLPC44XX GUI,但 FPGA 失败与以前一样。

    4.您是否有此主板的 FPGA 的最新固件.78.ca和您发送给我?

    此致、

    建伟

    e2e.ti.com/.../log0328.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在与团队核实我们是否有 FPGA 更新。 我将在下周结束时回复您的估计、并提供更多信息。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    1.这块电路板在最近几天的性能没有参数配置、当 FPGA 到来时, 我可以看到 D10打开( 最初 D10没有打开)

    2.当我使用 HDMI 电缆连接到电脑时, HDMI 连接到电脑无法建立连接状态。这是什么问题的问题。

    3. 前端主板上指示灯的状态未改变。

    4. EDID 重新编程失败后、无法解决 HDMI 链路建立问题。

     (振荡器在前端电路板上没有信号输出)ITE6807 μ s。

    附件是 UART 控制台输出


    e2e.ti.com/.../LOG0409.txt

    你能帮我看看这个硼酸的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否解决了 USB 连接问题? 您现在可以实现稳定的 USB 连接了吗?

    您认为 HDMI 链路建立问题是什么意思? 您是否能够通过 HDMI 连接在 DMD 上显示图像?  

    您是如何编程 EDID 的?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您公司给我发送了最新 版本的 软件(Flash_DLPC4420_DLP780TE ),我下载它。板 可以通过稳定的 USB 连接。

    但 有 HDMI 链路建立问题,我没有看到在 DMD 与 HDMI 连接的混乱.

    我通过 EDID_EDID 重新编程了 Programmer_Tool。(但它 有相同的 HDMI 链路建立问题)、晶体振荡器在 ITE6807的板上有任何时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是从 TI.com 下载 Flash_DLPC4420_DLP780TE 映像文件还是 TI 的某人提供了您此映像文件?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我 下载了  TI.com 中的 Flash_DLPC4420_DLP780TE 映像文件 、但出现了上述问题、DMD 标识消失后 USB 断开连接。

    你的同事给你新的图像文件,板 可以通过稳定的 USB 连接.

    但 具有 HDMI 链路建立功能 问题、和 我没有看到在 DMD 与 HDMI 连接的混乱。这是什么问题。

    此主板是否需要售后服务?  这块板在我们第一次购买时出现了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您知道谁从 TI 向您共享了最新的图像文件吗?

    您能否注意到您的前端电路板 ITE6807电路板有任何修改? 如果不是、您需要将 I2C 通信从 I2C_1更改为 I2C_0、以便 DLPC4420使用 HDMI 连接。  

    请参阅进行修改的步骤:

    1.移除 R17和 R18

    2.在 R17到 TP5之间添加蓝色导线

    3.在 R18和 TP7之间添加蓝线

    4.我们将为您提供 DLPC4420的更新 EDID 文件。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Lori  

    她说着,伸出手,握住我的手。

    ‘s    端板 ITE6807板没有任何修改。

    我移除了  R17和 R18.并 添加了彼此连接的蓝线。

    此致

    张建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    我接受了您的朋友请求。 让我们在 PM 中讨论。

    此致、

    Lori