主题中讨论的其他器件:DLPC4420、 DLP780TE、DLPA300、
工具/软件:
DLPC4420AEVM:USB 设备在几秒钟后消失- DLP 产品论坛- DLP︎ 产品- TI E2E 支持论坛
你好, 我跟着 用户手册说明 设置系统、但在操作过程中遇到了严重问题。 我遇到了同样的问题。最终解决方案如何?( 不久前购买了 DLPC4420AEVM 板。我第一次使用此板。
问题描述:
- 查看该图 DLPC4420EVM 、 USB 设备显示几秒钟 并允许我通过与 DMD 进行通信 DLPC44xx GUI 。
- 不过、 几秒钟后、屏幕黑屏、USB 设备从 Windows 设备管理器中消失、我失去了对 DMD 的所有控制 。
- 在 USB 处于活动状态的短时间内、我能够加载测试图形并进行调整、但一旦 USB 断开连接、DMD 就会停止显示任何内容。
- 即使使用不同的、问题仍然存在 电源和 USB 电缆 。
- 我已经使用多次重新刷新了固件
Flash_DLPC4420_DLP780TE_xxx.img、但问题仍然存在。