主题中讨论的其他器件: DLP160CP、 DLPC3430
工具/软件:
您好:
在 DLPDLCR160CPEVM 中、 DLP160CP (封装在光学模块中)通过连接到 PCB
1/插入器(可能是 Neoconix 提供的 BDX0035CMMSXAU00 PCBeam 连接器)。
2/柔性电缆(标记为"Apollo-2 E483189 94V-0")
3/ SMD 连接器(Panasonic 的 AXT534124)。
在我们的应用中、我们需要/希望将 PCB 连接到 距离 PCB ~15cm 的"自由"DLP160CP (具有自己的光学元件)上。
您会给出什么建议?
理想情况下、我们会"只是"用较长的柔性电缆代替当前的柔性电缆。
您能否共享柔性电缆的 EDA 文件? (如果可能、以 KiCAD 格式)
谢谢!