This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:PCB 和 DLP160CP 之间的连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM, DLP160CP, DLPC3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1498110/dlpdlcr160cpevm-connexion-between-pcb-and-dlp160cp

器件型号:DLPDLCR160CPEVM
主题中讨论的其他器件: DLP160CPDLPC3430

工具/软件:

您好:

在 DLPDLCR160CPEVM 中、 DLP160CP (封装在光学模块中)通过连接到 PCB

1/插入器(可能是  Neoconix 提供的 BDX0035CMMSXAU00 PCBeam 连接器)。

2/柔性电缆(标记为"Apollo-2 E483189 94V-0")

3/ SMD 连接器(Panasonic 的 AXT534124)。

在我们的应用中、我们需要/希望将 PCB 连接到 距离 PCB ~15cm 的"自由"DLP160CP (具有自己的光学元件)上。

您会给出什么建议?

理想情况下、我们会"只是"用较长的柔性电缆代替当前的柔性电缆。

您能否共享柔性电缆的 EDA 文件? (如果可能、以 KiCAD 格式)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    光学引擎制造商负责系统主板和 DMD 之间柔性电缆的设计文件。

    留出时间为柔性 PCB 设计编译注释。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    为  Apollo 2 E483189 94V-0柔性电缆接口获取 CAD 文件是否可行? 现在我想我可以通过挽救 DLPDLCR160CP EVM 的接口器件来加快创建该原型的工作。  

    此致、  

    Jonathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    遗憾的是、TI 并不拥有柔性 PCB 的设计。 这些文件归 Elephant 所有、Elephant 是光学引擎制造商。 我没有请求的文件。

    你好 Mejdi,

    我们的团队在柔性 PCB 设计方面没有太多的一般性建议。 他们只会要求遵循数据表中列出的规格。 由于控制器板和 DMD 板是分开的、因此此处我们有 IBIS 模型: https://www.ti.com/product/DLPC3430

    谢谢您、

    John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太糟糕了。 但感谢您的回答。

    人们会认为、如果 TI 聘请 Elephant 来设计光学引擎、他们现在会拥有该设计...

    我将花时间设计一个考虑 LVDS 引脚的 AXT534124柔性扩展器。 它应该比设计我自己的 DLPC3430开发板和更改(再次登录 e2e.ti.com/.../dlpdlcr2000evm-reading-writing-flash-via-i2c-dlpdlcr2000evm-dlp2000-dlpc2607) DMD 芯片更简单。