Other Parts Discussed in Thread: DLP9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC910 Thread 中讨论的其他器件:DLP9000
工具/软件:


上图为实际测试时出现的现象、Apps FW的Version:0.1;Build Date;11-xxx-2133:x与DLP9000之间变化。Connected DMD Type:
手册中如下图所示 μ s

在点击界面中的Test Apps Interface后、出现报错、如下图所示

、 Xilinx VC707开发板连接正常。