This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:DLPC910 GUI:Apps FPGA Control

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1494810/dlpc910-dlpc910-gui-apps-fpga-control

器件型号:DLPC910
Thread 中讨论的其他器件:DLP9000

工具/软件:

上图为实际测试时出现的现象、Apps FW的Version:0.1;Build Date;11-xxx-2133:x与DLP9000之间变化。Connected DMD Type:

手册中如下图所示 μ s

在点击界面中的Test Apps Interface后、出现报错、如下图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好辉龙、

     是否已将其连接到 Xilinx VC707板?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DLPC910_5F00_test.mp4Yes 、 Xilinx VC707开发板连接正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某处我错过了关于这个答复的通知。  我很抱歉。

    我要仔细研究一下这个问题。  请允许直至周二。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好菲齐克斯,我们仍然需要在这方面的援助. 请您仔细看一下。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bing、

    我认为电话会议会更有成效。  请告诉我您的时区和空房情况。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bing、

    我很高兴您确定电缆有问题。

    菲齐克斯