This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:SPI 闪存编程问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1505245/dlpc3433-spi-flash-programming-issue

器件型号:DLPC3433

工具/软件:

您好、  

我的设计使用的闪存与 TI 评估板使用的闪存不同。 闪存是全新的、未对 DLPC 进行编程、TI DLP EVM GUI 不会检测到闪存。 我们认为 GUI 正在寻找已编程的 DLPC 芯片来执行更新?

我的理解是

-为 DLPC3433上电

-将 DLPC3433保持在复位状态

-使用任何 SOIC 或 TI DLP EVM GUI 对闪存进行编程

-重新启动

-配置 DLPC3433

 我在这里遗漏了任何步骤吗? 感谢你的帮助。

此致、

半速