请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3433 工具/软件:
您好、
我的设计使用的闪存与 TI 评估板使用的闪存不同。 闪存是全新的、未对 DLPC 进行编程、TI DLP EVM GUI 不会检测到闪存。 我们认为 GUI 正在寻找已编程的 DLPC 芯片来执行更新?
我的理解是
-为 DLPC3433上电
-将 DLPC3433保持在复位状态
-使用任何 SOIC 或 TI DLP EVM GUI 对闪存进行编程
-重新启动
-配置 DLPC3433
我在这里遗漏了任何步骤吗? 感谢你的帮助。
此致、
半速