主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVM、
工具/软件:
您好!
我将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 配合使用。 到目前为止,我一直使用 HDMI 连接我的 Mac,它只能产生1920x1080图像与 DMD。 然后在 Mac 上使用了一些外部软件、这让我可以使用所有微镜(1920x1200)、但1920x1080的图像会延伸到1920x1200中。 我无法使用我的 Windows 笔记本电脑来控制 DMD 或实现 DMD 的1920x1200分辨率。 在您的端,您可以检查您的系统是否完全工作与 HDMI 连接到 Windows 计算机. 在我们的用例中、我们需要访问全1920x1200分辨率、这样就可以显示1920x1200的图像、从而实现1到1像素的微镜控制。
谢谢、
基督教