This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800REEVM:适当的显示分辨率

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP800REEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1506317/dlp800reevm-proper-display-resolution

器件型号:DLP800REEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC4430EVM

工具/软件:

您好!

我将 DLP800REEVM 与 DLPC4430EVM 配合使用。 到目前为止,我一直使用 HDMI 连接我的 Mac,它只能产生1920x1080图像与 DMD。 然后在 Mac 上使用了一些外部软件、这让我可以使用所有微镜(1920x1200)、但1920x1080的图像会延伸到1920x1200中。 我无法使用我的 Windows 笔记本电脑来控制 DMD 或实现 DMD 的1920x1200分辨率。 在您的端,您可以检查您的系统是否完全工作与 HDMI 连接到 Windows 计算机. 在我们的用例中、我们需要访问全1920x1200分辨率、这样就可以显示1920x1200的图像、从而实现1到1像素的微镜控制。

谢谢、

基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。 我已将该票证分配给我们的一位专家、他们应该在接下来的几个工作日内回复您。

    为了让我们的专家可以获得更多信息、请您介绍一下 您的"外部软件?"行为。  这是从哪里来的? 如果不是由 TI 提供、我们不确定在 EVM 发生情况时是否可以提供支持。 一旦我们得到答案、我们的专家可能会在这里给出更好的答案。

    我还想知道您的笔记本电脑是否支持1920x1200? 您的笔记本电脑是否具有用于此目的的专用 GPU、或者它是来自处理器的集成 GPU? 简而言之、您在这里使用什么处理器或专用 GPU? 请告知 我们您的系统设置。 这也可能与您的 Windows 显示设置有关。 对不起,如果你已经检查了——我们只是不想错过最简单的细节!

    另一件事:您使用的是什么版本的 HDMI 电缆、您运行的帧速率是多少? 对于某些分辨率、较旧版本的 HDMI 可能不支持超过30Hz 的帧速率。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部软件不是由 TI 制造的、我不希望 TI 对此提供支持。 我刚才提到它是为了表明我已经尝试解决这个问题,但到目前为止没有成功。

    我使用的是运行 Windows 11和英特尔锐炬 XE 显卡的 Windows 笔记本电脑。 它仅支持计算机的60.03 Hz 频率。

    我目前使用的电缆是 Startech.com 高速 HDMI 电缆、其网站上有相关说明‘此 HDMI 1.4b 电缆支持超高清4K 分辨率(30Hz 时为3840x2160p、24Hz 时为4096x2160p)、全高清(高达120Hz 时为1920x1080p)和10.2 Gbps 的带宽、实现无缝视频和音频传输

    同时我将努力获得更优质的 HDMI 电缆,但 Mac 能够使用现有电缆显示一些内容。

    对于我的 Windows 笔记本电脑,即使我检查了图形驱动程序并尝试检测到另一个显示器后,没有其他显示器的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    如果您以前没有使用外部输入、我建议您重新编程 EDID、但这似乎不是 EDID 问题。

    此外,从它工作的唯一改变是你的 Mac 电脑现在你的 Windows 电脑,我必须假设这是一个图形驱动程序问题.

    快速搜索显示、其他人在使用1920x1200的 Iris XE 显卡方面遇到了问题。 我建议您遵循之前的解决方案来使其正常工作。

    此致、

    Aaron