This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:CS2747855:用于机器视觉应用的 DLP 产品选型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPDLCR3010EVM-G2, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1497464/dlp3010evm-lc-cs2747855-dlp-product-selection-for-machine-visione-application

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLP303010EVM-G2、DLPDLCR10

工具/软件:

尊敬的 TI E2E 支持论坛:

我打开了一个支持请求单(CS2747855)、并被指示在该支持论坛上发帖。 我将复制并通过机票。

我们的客户需要机器视觉系统来指导操作人员将部件放入自动加工室。 腔室配备了多个机械支架、可存放部件。 当所有组件都准备就绪时、自动处理就会开始。 具体思路是:

  1. 操作员扫描组件(例如、使用条形码阅读器或类似设备)
  2. 系统确定应放置组件的正确机械支架
  3. 投影仪(我希望是 TI 的投影仪)突出显示机械支架、例如它周围有绿光
  4. 操作员将组件放置在高亮显示的支架上
  5. 我们的机器视觉系统会验证元件的放置和放置是否正确
    1. 如果出现错误、投影仪将突出显示错误、例如红色指示灯
  6. 从第1点重复、直到所有组件均已加载

我们需要确定要使用的投影仪的型号和数量。 我们在投影仪方面几乎没有一般经验、他们正在评估 DLPRegistered3010光控制评估模块 DLP3010EVM-LC 或 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3010EVM-G2、但我们愿意使用其他解决方案。

腔室和机械支架主要由不锈钢制成。 暗室将由3 Arteleta BR21.D  照明,平均照明约1500勒克斯。

机械支架布置在1700x1050mm 的面积内、投影仪透镜的放置距离应约为550-650mm。投射比约为0.337-0.34。 由于暗室的机械限制、我们不能增加投影仪距离(应将投影仪放置在暗室内)。 请注意、一次只应突出显示整个投影区域的一小部分区域(从50x50毫米到270x150毫米)。 机械支架在整个投影区域内分为多个区域、因此我们还可以绘制多个投影仪、每个区域一个投影仪。 从投影仪的角度来看、这些区域以这种方式排列(所有测量值均以 mm 和近似值为单位):

这是侧视图:

区域2、3和4具有相同的尺寸。 请注意、红色长度是腔室内的可用空间。 如果单个投影仪不可行、我们可以评估多个投影仪(我认为一个用于区域1、一个用于区域5、一个用于区域2、3、4)。

请告诉我哪些产品更适合此类应用、以及我们可以购买什么评估板来进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    似乎您的 系统将主要使用软件作为解决方案、因为您计划利用多个摄像头进行扫描

    您可以查看一下 机器视觉/ 3D 扫描简介吗? 在这种理解之后,您是否打算使用投影仪来投影您将在软件中制作的图像-红色轮廓等?

     DLP3010EVM-LC 支持将图案投射到摄像机随后扫描的物体上、而 DLPDLCR3010EVM-G2能够以小巧的外形投射图像。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的答复。 系统的摄像机将由我们的机器视觉软件控制。 我们需要投影仪只投影出操作员应使用的正确机械支架的绿色或红色轮廓。 可用的支架(因此轮廓)是固定的、因此投影图像不会在运行时生成、而是在离线步骤中生成、并且它们很少发生变化。

    我们 需要得到尽可能小的外形尺寸、在 预期的1500lux 环境照明中能够看到大量的投影光、以及在550-650mm 距离处的超短投射比(0.337-0.34)。

    您认为 DLPDLCR3010EVM-G2可以满足这些要求吗? 它是否具有适合这种超短投射比的光学元件? 如果不是、它是否适合三个投影仪的用例(一个用于区域1、一个用于区域2、3、4、一个用于区域5)?  我们应该订购的 DLPDLCR3010EVM-G2的正确配置是什么?

    非常感谢、此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    感谢您提供更多信息。 我会将其分配给负责 DLP3010 DMD 显示版本的团队。 他们应该会获得有关显示应用 DMD 以及可用元件容差的更多信息、我现在也会通知他们、以便为您加快响应速度!

    感谢您的耐心!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您只是希望通过投影仪显示图像吗? 如果是这样、DLP3010 G2平台可能非常适合您的应用、否则如果您希望显示像素精确的图形、那么 LC 衍生产品就是理想之选。  我无法评论 EVM 的光学元件和光输出是否满足您的要求、因为它可以在您的设计团队开始研发产品时用作用于测试和初始学习的评估模块。 请注意、该 EVM 未进行转售或符合转售的条件。  

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus:

    感谢您的答复。 是的,我需要投影仪显示一个完全"黑色"的图像,只有另一种颜色的一小部分(例如"绿色"),这个突出显示的区域不需要像素精确。 应以这种方式强调多个领域。

    感谢您指出该 EVM 并非转售或符合转售条件。

    我需要一个强大的光源来超过1500勒克斯的环境光、如果可能、还需要超短投射比、因为我需要覆盖550-650毫米(几乎为0.33 UST)的大面积(1700 x 1050毫米)。

    如果单个投影仪不可行、我愿意考虑使用多个投影仪。 您是否知道任何 符合我们要求的可用产品(以及我们可以转售的产品)?

    纵观"dlp_ust.v4"、我发现可见光中的 Products_Optical_Module_Search_Tool_仅在"显示"工作表上、我有各种选项、但我需要尽可能小的投影仪尺寸。 有些候选人可能是:

    • 来自 Ongine Technology Limited (http://www.ongine.com.cn/)的 USD53M 和 USD85LM
    • 来自 iView 的 IPD1981MU (http://www.iviewdisplays.com/、但无法访问研究中心)
    • F27F_MF、FY82HA_MF、 来自安华光电(www.anhuaoe.com)、但我无法理解它们是否准备好使用、或者我应该获得一些其他硬件(在"包含电子产品的型号"列中、说"EVM"...

    我知道我可能会问太多问题、因为我应该进行更多研究(无论如何也是如此)、但是您是否知道这些产品中是否有任何产品符合我的要求(独立投影仪、这意味着它不需要任何其他硬件、我们可以转售这些硬件)?

    非常感谢、此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我不熟悉任何直接满足您所需规格的产品、但 EKB Technologies 是一家为不同应用创建 DLP 系统的企业、我相信他们会设计定制系统。 与他们联系可能是您的理想选择。

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的答复。 我在搜索过程中遇到了 EKB、发现他们没有现成的超短焦镜头。 我会问他们是否能够建造符合我需要的东西。

    再次感谢大家、此致

    Fabio