主题中讨论的其他器件: DLP303010EVM-G2、DLPDLCR10
工具/软件:
尊敬的 TI E2E 支持论坛:
我打开了一个支持请求单(CS2747855)、并被指示在该支持论坛上发帖。 我将复制并通过机票。
我们的客户需要机器视觉系统来指导操作人员将部件放入自动加工室。 腔室配备了多个机械支架、可存放部件。 当所有组件都准备就绪时、自动处理就会开始。 具体思路是:
- 操作员扫描组件(例如、使用条形码阅读器或类似设备)
- 系统确定应放置组件的正确机械支架
- 投影仪(我希望是 TI 的投影仪)突出显示机械支架、例如它周围有绿光
- 操作员将组件放置在高亮显示的支架上
- 我们的机器视觉系统会验证元件的放置和放置是否正确
- 如果出现错误、投影仪将突出显示错误、例如红色指示灯
- 从第1点重复、直到所有组件均已加载
我们需要确定要使用的投影仪的型号和数量。 我们在投影仪方面几乎没有一般经验、他们正在评估 DLP3010光控制评估模块 DLP3010EVM-LC 或 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR3010EVM-G2、但我们愿意使用其他解决方案。
腔室和机械支架主要由不锈钢制成。 暗室将由3 Arteleta BR21.D 照明,平均照明约1500勒克斯。
机械支架布置在1700x1050mm 的面积内、投影仪透镜的放置距离应约为550-650mm。投射比约为0.337-0.34。 由于暗室的机械限制、我们不能增加投影仪距离(应将投影仪放置在暗室内)。 请注意、一次只应突出显示整个投影区域的一小部分区域(从50x50毫米到270x150毫米)。 机械支架在整个投影区域内分为多个区域、因此我们还可以绘制多个投影仪、每个区域一个投影仪。 从投影仪的角度来看、这些区域以这种方式排列(所有测量值均以 mm 和近似值为单位):

这是侧视图:

区域2、3和4具有相同的尺寸。 请注意、红色长度是腔室内的可用空间。 如果单个投影仪不可行、我们可以评估多个投影仪(我认为一个用于区域1、一个用于区域5、一个用于区域2、3、4)。
请告诉我哪些产品更适合此类应用、以及我们可以购买什么评估板来进行测试。