This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:DLP230白色校准

Guru**** 2539850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1494946/dlp4620s-q1-dlp230-white-calibration

部件号:DLP4620S-Q1

工具/软件:

我们正在尝试使用 DLP230程序执行 DLP4620 DMD 白点校准。

我想使用 DLP230程序中的 CL200A 而不是 CA-210作为照度计。

我想知道是否有任何固件支持这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright、

    抱歉、CL200A 不是此校准方法的正确仪器类型。  无法使用它。  CA-210、CA-310、CA-410是唯一的兼容选件。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我们将尝试从韩国代理购买 CA-210、CA-310、CA-410。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    从而增加了 Jason 提供的列表。 CA-510系列也兼容。 这是柯尼卡美能达的最新型号。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA410系列具有多种不同的探头。
    我想购买 CA-P410 (φ10mm μ m)。 请确认。

    1.高灵敏度探头
    CA-VP410 (测量直径:Ø φ10mm)
    CA-VP427 (测量直径:Ø φ27mm)
    2.一般探头
    CA-P410 (测量直径:φ10mm)
    CA-P427 (测量直径:φ27mm)
    3.小型探头
    CA-MP410 (测量直径:φ10mm)
    4.长距离探头
    CA-VP410T (测量直径:φ10mm)
    5、保证从低亮度到高亮度的精度
    6、提高色度测量精度
    7.数据处理器 CA-DP40追求"简单操作"
    8. PC 软件 CA-S40(基本配件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    是的。 CA-P410还可以。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否也可以共享散射器图纸和 ND 滤光片电机设置的模型信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    您可以 在此处找到有关如何选择合适散射器的信息。  由于扩散器 和 ND 滤光片轮都是 第三方产品、请联系各自的制造商以了解更多详细信息。

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据该公司的数据、由于交付时间较短、可以立即购买 CA-VP410探头。

    我想知道是否可以将其作为 CA-VP410探头购买、如果可以通过将其连接到 PC、仅使用不带 CA-DP 的探头。

    此外、我们能否继续进行通过温度室玻璃侧测量图像亮度的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    CA-VP410应正常。 您不需要数据处理器。 您可以将探针直接连接到 PC 并与 DLPC230 Control 程序连接。

    您可以通过温度室的玻璃测量亮度。 虽然,我会建议你检查任何可能的颜色变化由于玻璃.

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 CA-P410、这是一个接触式亮度计。 根据 TI 的指南、我需要测量散射屏、但前面有一个 ND 滤光片、因此很难接触。 我知道 CA-PU12也是接触类型、因此我想知道如何测量它。

    此外、使用 ND 滤光片的原因是 CA-P410 5000尼特是最大测量范围、那么它是否考虑到超出最大亮度的情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    "此外、使用 ND 滤光片的原因是 CA-P410 5000尼特是最大测量范围、那么它是否考虑到超出最大亮度的情况?"

    是的。 PGU (投影仪+散射器)可能会至少超过该限值30倍。  CA 探头与 ND 滤光片接触(或非常靠近)、如图所示。 需要测量 ND 滤光片的亮度。  

    "根据 TI 的指南、我需要测量散射屏"
    请问您所指的是哪一个指南?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 RGB_LED_Cablibraiton_for_AR-HUD-v1.0文档、看起来测量的是散射板。 但是、我担心 CA-VP410探头与 ND 滤光片的接触方式不会直接接触散射器、因此测量结果不准确。 我咨询了制造商、他们说偏焦+-5mm 不会对测量结果造成太大变化、因此我认为我应该将 ND 滤光片配置得尽可能薄。

    我还有几个问题。

    1.我最终购买的探头是 CA-VP410(已停产)型号。 TI 软件集成是否有任何问题?
    2.我打算购买一张散光板,并将其粘在腔室玻璃上。 您能否为我提供散射板的规格(透射率、雾化因子等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    CA 在 ND 滤光片上进行测量。 如您所附的图片所示。 散射器将是投影仪的一部分。
    将 CA-VP410与 DLPC230 Control Program 连接没有问题。  

    您可以查看技术文档: HUD 光学底漆 (幻灯片13至27)、了解有关选择散射屏的指南。 让我检查一下我们是否可以与我们评估的散射屏规格共享。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道在 HUD 中、您在 DLP 投影之前放置了散射屏以防止阳光照射、但我们配置的应用不是 HUD、而是全息显示。 这就是投影仪在 Hoe 散射板上辐照的配置。 在这种情况下、是否应使用 Hoe 散射板配置散射屏? 下图是全息显示示例的原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    感谢您的上下文。 我知道在校准过程中加入 HOE 可能很困难。 您可以尝试将 HOE 的色温与散射屏相关联。 这样、您可以直接在校准设置中使用散射屏。

    请允许我有时间与我的团队进一步讨论此问题。 同时、随附了我们评估的散射屏规格- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/H406RW_2D00_5_5F00_Kuraray_5F00_Diffuser_5F00_Datasheet_5F00_rev4.pdf

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kim、

    我建议将此对话脱机、因为这需要深入讨论。 让我们通过电子邮件继续对话。  我相信我已经有了你的联系。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您参加今天的会议。
    我们正在开发的电影是一个反射式霍伊薄膜(聚焦镜头),所以我们将继续下面的配置。

    我们只会根据温度调整投影仪、而忽略 Hoe 胶片的温度变化。

    让我们用比色计测试室内玻璃对颜色变化的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我公司有一个 CA-2000亮度和色度计。

    我想使用 CA-2000仪器而不是 CA-VP410T 进行测量、但我想确保它可以连接到 TI S/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bright、

    编号 白点校准算法需要使用色计。 TI 软件仅支持 CA 210、CA 310、CA 410和 CA 510系列。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya