工具/软件:
我们正在尝试使用 DLP230程序执行 DLP4620 DMD 白点校准。
我想使用 DLP230程序中的 CL200A 而不是 CA-210作为照度计。
我想知道是否有任何固件支持这一点。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们正在尝试使用 DLP230程序执行 DLP4620 DMD 白点校准。
我想使用 DLP230程序中的 CL200A 而不是 CA-210作为照度计。
我想知道是否有任何固件支持这一点。

CA410系列具有多种不同的探头。
我想购买 CA-P410 (φ10mm μ m)。 请确认。
1.高灵敏度探头
CA-VP410 (测量直径:Ø φ10mm)
CA-VP427 (测量直径:Ø φ27mm)
2.一般探头
CA-P410 (测量直径:φ10mm)
CA-P427 (测量直径:φ27mm)
3.小型探头
CA-MP410 (测量直径:φ10mm)
4.长距离探头
CA-VP410T (测量直径:φ10mm)
5、保证从低亮度到高亮度的精度
6、提高色度测量精度
7.数据处理器 CA-DP40追求"简单操作"
8. PC 软件 CA-S40(基本配件)

Kim、
您可以 在此处找到有关如何选择合适散射器的信息。 由于扩散器 和 ND 滤光片轮都是 第三方产品、请联系各自的制造商以了解更多详细信息。
此致、
Aishwarya
Kim、
"此外、使用 ND 滤光片的原因是 CA-P410 5000尼特是最大测量范围、那么它是否考虑到超出最大亮度的情况?"
是的。 PGU (投影仪+散射器)可能会至少超过该限值30倍。 CA 探头与 ND 滤光片接触(或非常靠近)、如图所示。 需要测量 ND 滤光片的亮度。
"根据 TI 的指南、我需要测量散射屏"
请问您所指的是哪一个指南?
谢谢您、
此致、
Aishwarya
根据 RGB_LED_Cablibraiton_for_AR-HUD-v1.0文档、看起来测量的是散射板。 但是、我担心 CA-VP410探头与 ND 滤光片的接触方式不会直接接触散射器、因此测量结果不准确。 我咨询了制造商、他们说偏焦+-5mm 不会对测量结果造成太大变化、因此我认为我应该将 ND 滤光片配置得尽可能薄。
我还有几个问题。
1.我最终购买的探头是 CA-VP410(已停产)型号。 TI 软件集成是否有任何问题?
2.我打算购买一张散光板,并将其粘在腔室玻璃上。 您能否为我提供散射板的规格(透射率、雾化因子等)?

Kim、
感谢您的上下文。 我知道在校准过程中加入 HOE 可能很困难。 您可以尝试将 HOE 的色温与散射屏相关联。 这样、您可以直接在校准设置中使用散射屏。
请允许我有时间与我的团队进一步讨论此问题。 同时、随附了我们评估的散射屏规格- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/H406RW_2D00_5_5F00_Kuraray_5F00_Diffuser_5F00_Datasheet_5F00_rev4.pdf
谢谢您、
此致、
Aishwarya