Thread 中讨论的其他器件: DLPC230-Q1
工具/软件:
您好:
我们有一个 DLP5532PROJHBQ1EVM 评估模块、我们将按照 DLP5532PROJHBQ1EVM 的用户指南尝试使用 DLPC230-Q1 Control Program Lite 进行控制。
用户指南中提到的电缆和适配器与我们收到的电缆和适配器相匹配-我们只有 FTDI SPI 主机适配器、但没有 Cheetah SPI 主机适配器。
不过、稍后用户指南会指示下载 Total Phase Cheetah USB 适配器驱动程序、然后从 Control Program 的下拉菜单中选择 Cheetah。 此步骤还会注意到"必须使用 USB 电缆将 Cheetah 连接到计算机才能在下拉菜单中显示"。 我们发现这很奇怪、因为我们没有收到 EVM 附带的 Cheetah 适配器。
尽管存在差异、但我们已按照用户指南说明尝试使用 FTDI 适配器连接到 EVM、但 Control Program 的"Communication"下拉菜单中没有显示任何内容。 我们已经尝试安装了 FTDI 驱动程序以及 Cheetah 驱动程序、但下拉列表中仍然没有显示任何内容。 请参阅下面的图1和图2。 

在万不得已的方法检查中、我们下载了一个名为 DLPC136 DLP Control Program 的替代控制程序、该程序用于其他 EVM、该 EVM 也使用了 FTDI 适配器。 通过此 Control Program、我们可以在下拉列表中看到 FTDI 适配器并进行连接(绿色指示灯亮起)。 请参阅下面的图3。 但是、我们没有为 EVM 加电、因为我们不知道此控制程序是否与 EVM 兼容。 我们只是想测试我们的适配器是否损坏、但根据该测试、它看起来并不是这样。 
具体问题:
1) DLP5532PROJHBQ1EVM 是否应该使用软件 DLPC230-Q1 Control Program Lite (版本1.8、Build 1242)进行控制?
2) DLPC230-Q1 Control Program Lite (版本1.8、内部版本1242)能否通过 FTDI 适配器连接到 EVM、还是仅通过 Cheetah 适配器工作?
3)我们应该使用 Total Phase Cheetah USB 适配器驱动程序或 FTDI D2XX 驱动程序,或者其他一些驱动程序?
4)我们应该如何解决连接问题?
谢谢您、
Roosa.