This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5532PROJHBQ1EVM:通过 FTDI 适配器连接到 EVM

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5532PROJHBQ1EVM, DLPC230-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1507979/dlp5532projhbq1evm-connecting-to-evm-via-ftdi-adapter

器件型号:DLP5532PROJHBQ1EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPC230-Q1

工具/软件:

您好:

我们有一个 DLP5532PROJHBQ1EVM 评估模块、我们将按照 DLP5532PROJHBQ1EVM 的用户指南尝试使用 DLPC230-Q1 Control Program Lite 进行控制。

用户指南中提到的电缆和适配器与我们收到的电缆和适配器相匹配-我们只有 FTDI SPI 主机适配器、但没有 Cheetah SPI 主机适配器。

不过、稍后用户指南会指示下载 Total Phase Cheetah USB 适配器驱动程序、然后从 Control Program 的下拉菜单中选择 Cheetah。 此步骤还会注意到"必须使用 USB 电缆将 Cheetah 连接到计算机才能在下拉菜单中显示"。 我们发现这很奇怪、因为我们没有收到 EVM 附带的 Cheetah 适配器。

尽管存在差异、但我们已按照用户指南说明尝试使用 FTDI 适配器连接到 EVM、但 Control Program 的"Communication"下拉菜单中没有显示任何内容。 我们已经尝试安装了 FTDI 驱动程序以及 Cheetah 驱动程序、但下拉列表中仍然没有显示任何内容。 请参阅下面的图1和图2。

在万不得已的方法检查中、我们下载了一个名为 DLPC136 DLP Control Program 的替代控制程序、该程序用于其他 EVM、该 EVM 也使用了 FTDI 适配器。 通过此 Control Program、我们可以在下拉列表中看到 FTDI 适配器并进行连接(绿色指示灯亮起)。 请参阅下面的图3。 但是、我们没有为 EVM 加电、因为我们不知道此控制程序是否与 EVM 兼容。 我们只是想测试我们的适配器是否损坏、但根据该测试、它看起来并不是这样。

具体问题:
1) DLP5532PROJHBQ1EVM 是否应该使用软件 DLPC230-Q1 Control Program Lite (版本1.8、Build 1242)进行控制?
2) DLPC230-Q1 Control Program Lite (版本1.8、内部版本1242)能否通过 FTDI 适配器连接到 EVM、还是仅通过 Cheetah 适配器工作?
3)我们应该使用 Total Phase Cheetah USB 适配器驱动程序或 FTDI D2XX 驱动程序,或者其他一些驱动程序?
4)我们应该如何解决连接问题?

谢谢您、

Roosa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roosa

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roosa、

    感谢您与我们联系。

    DLPC230 Automotive Control Program (所有版本)支持 Cheetah USB 转 SPI、Cypress USB 转 SPI/I2C 和 FTDI USB 转 SPI 适配器。 然而,直到目前为止,我只使用了 Cheetah 和 Cypress。 请留出一些时间 来设置与 FTDI 的通信、我们将告知您是否需要任何特殊设置。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roosa、

    谢谢观看这个视频。 FTDI 线缆实际上旨在使用我们提供的 FTDI 线缆。 这也显示 在此 EVM 产品页面上的 EVM 用户指南中。 请查看 图2-2中的接线。

    图2-7展示了 SPI 通信设置。 您可以使用 SPI 模式0或3。 请注意速度。 默认情况下、DLPC23x Automotive Control Program 使用10,000kHz 作为其时钟速度。 这是不正确的。 必须使用5000kHz 时钟速度、如用户指南中所示。

    例如、我已确认通信并确认源图像从棋盘变为水平斜坡。

    您可能已经安装、也可能尚未安装、一件事是使用此 FTDI 电缆的驱动程序。 您可以在 FTDI 的网站上找到安装程序

    总结:

    1. 应通过 DLPC23x Automotive Control Program (或使用 DLPC23x 的编程人员指南中的 API 通过主机来控制 EVM
    2. Control Program 可识别 FTDI 线缆、即使没有驱动程序、连接驱动程序也可能是另一个问题
    3. 您可以使用 Cheetah (TM)适配器驱动程序或 FTDI D2XX 驱动程序、具体取决于您手头的硬件接口。 此 EVM 已确认可与两个适配器配合使用。
    4. 该修复程序列在用户指南中、我在本注释的开头对其进行了概述。 如果您有任何其他问题、敬请告知。 请考虑检查"这个解决了我的问题"按钮,让未来的用户看到这个帖子的答案. 我相信其他人将来可能会有同样的问题。 感谢您的关注!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    非常感谢您的及时答复。 很遗憾、没有任何说明解决了该问题。 经过进一步检查、我认为我们做得很正确、但  DLPC23x Automotive Control Program 可能会缺少 FTDI 适配器的连接适配器 DLL

    有关 FTDI 电缆连接、请参阅下图、它们按用户指南中所示的方式进行连接:

    重新安装 FTDI D2XX 驱动程序和 DLPC23x Automotive Control Program 后、我仍然面临相同的问题-在"Connections"下拉菜单中看不到任何内容。

    在连接设置中、我得到了正确的时钟速率。 请注意、侧面板上的"Connection Adapters (连接适配器)"下仅列出 Cheetah 和 Cypress:
      

    此外、在通过文件资源管理器访问的程序文件中、只有 Cheetah 和 Cypress 的连接适配器 DLL。 重新安装 Control Program (通过此链接: DLPC110 Support Software | TI.com)时、我还检查了一点、我确实只安装了这两个连接适配器 DLL、在我看来、没有安装与 FTDI 相关的任何内容。 此外、Readme.txt 文件仅列出 Cheetah 和 Cypress 作为主机连接选项。

    请检查这是否是导致此问题的原因、并提供所需的 DLL 或我们可能缺少的其他文件。 如果这不是导致连接问题的根本原因、请建议我们如何进一步调查该问题。

    谢谢、

    Roosa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roosa、

    感谢您分享信息。

    我想后续版本中添加了对 FTDI 的支持。 我可以询问您的 myTI 账户 ID 吗? 我将为您提供控制程序最新版本的权限。

    您也可以通过私人邮件发送它。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya