This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:即使在对 BRD 和引导加载程序文件重新编程后、非功能器件也不会通过串行进行调试

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP471TEEVM, DLPC7540EVM, DLPDLC-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1498261/dlpc7540evm-non-functional-device-no-debug-over-serial-even-after-re-programming-the-brd-and-bootloader-files

器件型号:DLPC7540EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLP471TEEVMDLPDLC-GUI

工具/软件:

我最近收到了此设备、按照手册进行设置后、计算机无法识别此设备。  

我们尝试使用不同的 USB 电缆、将跳线从 J67位置更改回 J9位置、以便从引导模式开始。 无论跳线位置(J67或 J9) LED D5、D6、D7和 D15保持通电状态(当跳线位于 J67上时、D15不会闪烁)。 器件无响应、PC/GUI 无法检测到。   

也没有通过串行端口(J102)发出数据。

我已经尝试按照此链接 https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1175334/dlpc7540evm-install-firmware-without-usb-connection 对引导加载程序进行重新编程

JTAG 编程器能正确检测电路板并写入文件

您对如何对设备进行故障排除有何建议?   
是否有任何其他可用信息、如何识别问题来自何处(DLPC7540EVM 板或 DLP471TEEVM)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您关注 DLPRegistered技术。

    您是否将 DMD 板连接到 DLPC7540EVM? 您使用的 DMD 板是什么?

    首次收到 DLPC7540EVM 和 DMD EVM 时、您是否能够与 GUI 通信?  

    通常、默认情况下、EVM 已经包含引导加载程序、用户应该只需为 EVM 正确的 DMD 对.img 文件进行编程即可为其上电。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已 将 DLP471TEEVM 连接到 DLPC7540EVM 并连接到 J7和 J10、如手册中所述。   我从未 在 GUI 中看到电路板、USB 连接从未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    您使用的 GUI 版本是什么? 您是否使用 DLPDLC-GUI 和所选的 DLPC7540EVM? 当您连接 USB 时、GUI 中显示的 EVM 状态是什么?  

    完成重新编程的引导加载程序后、它是否确认程序完成并且成功?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 DLPC7540EVM 页面下载了 DLPDLC-GUI。  版本3.2.0.7。  我选择了 DLPC7540EVM、当电路板连接到 USB 时、没有电路板显示。  会显示"EVM Status:not connected"、  自从我收到电路板以来一直是这种情况。  电路板绝不会显示在 GUI 的调试选项卡中、无法连接。  引导加载程序已成功编程和完成、但 GUI 中的行为没有变化。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    您能否分享 GUI 调试选项卡的屏幕截图以确保选择了 USB 接口?

    您是否可以探测 micro-USB 连接器(J2)的引脚1? 这可能表明根据电压电平通过 USB 发生通信中断。

    您 是否还可以使用 RS232转 USB 电缆与 J102连接来确保是否可以保存调试日志?  调试日志使用115200的波特率通过串行端口发送。 我建议使用 TeraTerm 应用程序、但有许多可用的应用程序。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 的引脚1显示4.97V

    我尝试获得调试输出与多台计算机,电缆,终端程序适配器和直接串行 PXI 板条箱。   我无法从电路板获得任何输出。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎缺少驱动程序。 GUI 需要连接驱动器。  

    请仔细检查设备管理器以查看是否能够识别 USB。 您可能需要尝试卸载并重新安装 GUI。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、  

    谢谢你的建议,但这也不起作用.  计算机无法识别插入的 USB 电缆。  我也尝试了多条电缆、但仍然没有变化。

    谢谢

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    如果您的计算机无法识别 USB 连接、就会出现此问题、但我可能无法帮助解决 DLP EVM。  

    我建议尝试第二个 USB 端口或使用另一个 Composer 并下载 GUI (如果尚未完成)。  

    在确定 USB 问题后、如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lori、

    我尝试了多台计算机和电缆、包括 USB 和串行电缆。  我无法让它识别 USB 已插入,并且仍然无法通过 J102进行任何调试输出。  我已经联系 Digikey 尝试获得主板 RMA 但他们不会批准,直到我们已经通过了所有你可以帮助,并验证它似乎不正确.

    谢谢

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您尝试使用不同的计算机和电缆。  

    您能否分享 GUI 下载目录文件夹的屏幕截图? 我想比较这些文件。  

    此外、您是否可以尝试在 GUI 中查看是否可以读取/写入命令、即使它显示 EVM 未连接?  

    在您检查上述步骤后、我们可以继续下一步以确认您是否可以启动 RMA。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是你想要的目录列表。

    我也无法通过 GUI 发送任何命令。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的确认! 安装 GUI 时、您是否还安装或选中了 Cypress 驱动程序下载框?  

    如果是,那么我需要调查更多,看看我们是否有其他的解决方案为您.

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、驱动程序已安装。  我确定设备只是 DOA、我只需要确认、Digikey 会对其进行 RMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    当您购买 EVM 时、EVM 享有90天的保修。 这非常像控制器 DLPC7540EVM。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在25年2月24日买了两个。  我如何在保修期内更换它们?

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系 您当地购买 EVM 的经销商。 我想您是从 DigiKey 购买的。  
    此线程可用作 RMA 授权的证明。

    此致、

    Lori