Thread 中讨论的其他器件:DLP471TEEVM、 DLPDLC-GUI
工具/软件:
我最近收到了此设备、按照手册进行设置后、计算机无法识别此设备。
我们尝试使用不同的 USB 电缆、将跳线从 J67位置更改回 J9位置、以便从引导模式开始。 无论跳线位置(J67或 J9) LED D5、D6、D7和 D15保持通电状态(当跳线位于 J67上时、D15不会闪烁)。 器件无响应、PC/GUI 无法检测到。
也没有通过串行端口(J102)发出数据。
JTAG 编程器能正确检测电路板并写入文件
您对如何对设备进行故障排除有何建议?
是否有任何其他可用信息、如何识别问题来自何处(DLPC7540EVM 板或 DLP471TEEVM)?