Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479
工具/软件:
尊敬的会员
我考虑的是内部图形模式、而不是外部图形模式。
似乎可能有多个内部图形集。 请分享您的想法。
e2e.ti.com/.../250502_5F00_Multi-Internal-Mode.pptx
谢谢
最棒的餐厅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479
工具/软件:
尊敬的会员
我考虑的是内部图形模式、而不是外部图形模式。
似乎可能有多个内部图形集。 请分享您的想法。
e2e.ti.com/.../250502_5F00_Multi-Internal-Mode.pptx
谢谢
最棒的餐厅
您好 LP、
感谢您通过 E2E 联系我们!
您能否确认在示例场景中 这些捕获模式是正确的? X.1到 x.2不匹配、而 C.2甚至没有指明它是哪种模式、我认为 A.1/A.2将是模式#1、B.1/B.2将是模式#2、C.1/C.2将是模式#3。 此外、第6张幻灯片没有更改捕获模式顺序、但我想我明白您要做什么。
问题1: 内部图形模式下是否可以使用操作场景1和2? 现在的情况是、要从"Capture mode #1"更改为"Capture mode #2"或"...#3"、需要对闪存进行重新编程。 此"xxx.bin"文件将是这些模式。
此致、
Aaron
A·霍勒
感谢您的答复。 在再次分享之前、我将更正拼写错误并添加一些其他详细信息。
我有一个关于第1季度的后续问题。
您提到需要重新刷写闪存-在使用 TI GUI 程序时、这是否特别适用?
如果我们直接使用 TI 软件指南进行开发、并且可以根据 attahceld 文件的情况进行操作、那么我们似乎无需针对每种捕获模式重新提示。 如果您能查看此内容、我们将不胜感激。
谢谢
嘿 LP,
感谢您的澄清!
答1。 此应用于使用 DLPC3479控制器。 没有一个功能可用于更改此处所示的"捕获模式"。 这将是闪存程序设置。
是的、您可以将所有图案保存在闪存中、但无法以这种方式快速更改它们。 我认为"Internal Pattern Mode"的 GUI 信息应该很好地描述这一点:
"内部图形流模式允许一个显示1D 图形。 图形集包含一组类似图形、还有1位或8位以及水平1D 图形(重复列)或垂直1D 图形(重复行)。 可以使用多个图形集(代价是在图形集之间切换时会产生较小的负载损失)。 每个图形集还具有可配置的照明、曝光前黑暗时间、曝光时间和曝光后黑暗时间。 可以按可配置的顺序显示多个图形集。 将图形集上传到闪存后、可以设置触发信号、并由光控制 EVM 在每帧开始和每个图形开始时置位、以实现与外部摄像头传感器的同步。"
请注意突出显示的陈述、因为这是在对图形集进行闪存编程之前。
此致、
Aaron