This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLPC3479、多内部图形设置模式操作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1509061/dlpc3479-dlpc3479-multi-internal-pattern-set-mode-operation

器件型号:DLPC3479

工具/软件:

尊敬的会员  

我考虑的是内部图形模式、而不是外部图形模式。

似乎可能有多个内部图形集。 请分享您的想法。

e2e.ti.com/.../250502_5F00_Multi-Internal-Mode.pptx

谢谢  

最棒的餐厅  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 LP、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    您能否确认在示例场景中 这些捕获模式是正确的? X.1到 x.2不匹配、而 C.2甚至没有指明它是哪种模式、我认为 A.1/A.2将是模式#1、B.1/B.2将是模式#2、C.1/C.2将是模式#3。 此外、第6张幻灯片没有更改捕获模式顺序、但我想我明白您要做什么。

    问题1:  内部图形模式下是否可以使用操作场景1和2?  现在的情况是、要从"Capture mode #1"更改为"Capture mode #2"或"...#3"、需要对闪存进行重新编程。 此"xxx.bin"文件将是这些模式。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A·霍勒

    感谢您的答复。 在再次分享之前、我将更正拼写错误并添加一些其他详细信息。

    我有一个关于第1季度的后续问题。
    您提到需要重新刷写闪存-在使用 TI GUI 程序时、这是否特别适用?

    如果我们直接使用 TI 软件指南进行开发、并且可以根据 attahceld 文件的情况进行操作、那么我们似乎无需针对每种捕获模式重新提示。  如果您能查看此内容、我们将不胜感激。

    谢谢  

    谨致问候 e2e.ti.com/.../250508_5F00_Multi-Internal-Mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LP:

    看起来 Aaron 今天不在办公室。 他应该能够在明天再次回答你的问题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 LP,

    感谢您的澄清!

    答1。 此应用于使用 DLPC3479控制器。 没有一个功能可用于更改此处所示的"捕获模式"。 这将是闪存程序设置。

    是的、您可以将所有图案保存在闪存中、但无法以这种方式快速更改它们。 我认为"Internal Pattern Mode"的 GUI 信息应该很好地描述这一点:

    "内部图形流模式允许一个显示1D 图形。 图形集包含一组类似图形、还有1位或8位以及水平1D 图形(重复列)或垂直1D 图形(重复行)。 可以使用多个图形集(代价是在图形集之间切换时会产生较小的负载损失)。 每个图形集还具有可配置的照明、曝光前黑暗时间、曝光时间和曝光后黑暗时间。 可以按可配置的顺序显示多个图形集将图形集上传到闪存后、可以设置触发信号、并由光控制 EVM 在每帧开始和每个图形开始时置位、以实现与外部摄像头传感器的同步。"

    请注意突出显示的陈述、因为这是在对图形集进行闪存编程之前。

    此致、

    Aaron