This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP991U:您能否为 DLP991UUV 提供最新的照明功率容量表?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP991UUV, DLP991U, DLPLCR99EVM, DLPLCR99UVEVM, DLPLCRC964EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1507814/dlp991u-could-you-provide-the-most-up-to-date-illumination-power-capacity-table-for-the-dlp991uuv

器件型号:DLP991U
主题中讨论的其他器件: DLPLCR99EVMDLPLCR99UVEVM、DLPLCRC964EVM

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我希望购买用于3D 打印研究应用的 DLP991U DMD。 我看到特定于 UV 的 DLP991UUV 模型最近也已上市、但其文档显示"请联系 TI "以了解各种波长下的功率容量限制。 您能否提供 DLP991UUV 的最新照明功率容量表?  

此外、我需要订购991U 或991UUV 的 EVM、但我只看到991U EVM 的现货供应情况。 是否可以获得安装在 EVM 上的991UUV?

最后、要在任一 DMD 上达到12+kHz 的完整速率、是否需要关联的灯具控制模块? 控制模块的 EVM 版本是否需要如此?

此致

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、  

    感谢您对用于3D 打印应用的 DLP991UUV DMD 的咨询。 我联系了我们的系统工程师、因此我可以获取 DLP991UUV DMD 的照明功率容量表。 我们的系统工程师提供这些值后、我会告诉您它们是什么。  

    关于 EVM 可用性、我们目前有适用于 DLPLCR99EVM 和 DLPLCR99UVEVM 的 EVM。 要订购 DLPLCR99UVEVM、您需要提交申请表、而不是从 TI.com 直接购买 EVM。 填写并提交申请后、我们的团队将收到通知、要求您准备发货。   

    最后、要实现完整的12+kHz PATTEN 速率、您需要使用相关的 LightCrafter 控制器 EVM 模块(DLPLCRC964EVM)。 与 DLPLCRC964EVM 以外的任何其他控制器 EVM 配合使用时、DLPLCR99UVEVM 将不会工作。 需要 DLPLCRC964EVM 才能在高图形速率下正常运行。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、  

    我刚刚收到了我们系统工程师的更新、很遗憾、我们目前不提供 DLP991UUV DMD 的照明电源规格。 我们仍在进行寿命测试和性能建模、并预计将在6月初针对 DLP991UUV 发布此数据。

    为了更好地支持您的申请并确保我们提供 最佳指导、您能否分享其他详细信息?  

    具体而言、您能否详细说明以下内容:

    • 客户在考虑用于 DLP991UUV DMD 的哪个应用?
    • 客户希望在 DLP991UUV DMD 上使用哪些 UV 波长?
    • 要在 客户应用中取得成功、这些波长需要哪些 UV 功率级别?  

    如果您想私下分享您的申请的详细信息(而不是在公共论坛上),请发送一个朋友的请求。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tristan、

    你好。

    我们正在考虑将 DMD 用于基于计算轴向平版印刷的快速立体3D 打印研究项目。 我们要观察的 UV 波长定期变化、但大约为365nm 至380nm。 我们需要在这些波长下具有~3.5W/cm^2的最小功率容量、才能使其适用于我们的应用。
    有什么想法吗?
    此致、
    公务员制度委员会
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、  

    感谢您提供的信息! 我昨天离开办公室、因此我为我延迟的回复道歉。

    您是否知道客户是否在运行 系统 3.5W/cm^2时的输出功率等级? 您还能否确认客户是否希望 在这些给定波长下达到更高的最大功率等级?   

    谢谢!

    此致、  

    Tristan Bottone