主题中讨论的其他器件: DLPLCR99EVM、 DLPLCR99UVEVM、DLPLCRC964EVM
工具/软件:
大家好、E2E 专家:
你好。
我希望购买用于3D 打印研究应用的 DLP991U DMD。 我看到特定于 UV 的 DLP991UUV 模型最近也已上市、但其文档显示"请联系 TI "以了解各种波长下的功率容量限制。 您能否提供 DLP991UUV 的最新照明功率容量表?
此外、我需要订购991U 或991UUV 的 EVM、但我只看到991U EVM 的现货供应情况。 是否可以获得安装在 EVM 上的991UUV?
最后、要在任一 DMD 上达到12+kHz 的完整速率、是否需要关联的灯具控制模块? 控制模块的 EVM 版本是否需要如此?
此致
公务员制度委员会