This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:图形序列模式不适用于低图形曝光时间和放大器;图形周期时间

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1512029/dlp4500-pattern-sequence-mode-does-not-work-for-low-pattern-exposure-time-pattern-period-time

器件型号:DLP4500

工具/软件:

大家好、我正在尝试在图案序列模式下投影8种不同的图案。

我已在固件上上传了24位 bmp 文件、包括我的8种不同模式。 (我的图案为垂直白线。)

我尝试了 github.com/.../master" 这个 CPP 代码来自动工程不同的模式、

但问题是、如果我使用的图形曝光时间和图形周期时间超过100,000us、我重复的8种不同的图形会被很好地投影、但速度非常慢。

我希望在10000us 时运行。 但一旦我将图形曝光时间和周期时间设置为100000us、投影仪就不会按顺序投影图形、看起来每行都在不同的时间进行投影

下面是具有微投影的 FAST 版本。


快速版本(白色不起作用)

e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_1_2900_.mp4


这是慢速版本。

慢速版本(效果很好)

e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video-_2800_2_2900_.mp4


我真的想解决这个问题,因为我在努力这几个星期,我真的没有剩余的时间。

这是硬件机器本身的问题吗? 因为自从我买了这台投影仪之后就发生了这种情况。 我没有改变任何东西。

+ 有关更多详细信息,我运行的代码的 GitHub 链接是: https://github.com/jhacsonmeza/LightCrafter4500-FlashSequence/tree/master

我只是用以下代码运行 CPP 代码: LightCrafter fter4500Flash --PatternExposure 10000 --PatternPeriod  10000 --Repeat  1 --Sequence 01234567

这意味着我 以 10000us 的图形曝光时间和图形周期时间依次和重复投影0123456789 (这是图像索引号)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhyun:

    我正在将该工单分配给另一位专家、但有一些初步问题。 我理解这种紧迫性、今天将与他们讨论、看看他们是否能帮助尽快获得答案。

    您链接的此存储库似乎不属于 TI、因此我们无法帮助您确定此用户的代码库。 您必须在他们的存储库中报告问题、并与他们拥有的这个自定义代码的创建者交谈。

    Unknown 说:
    这是硬件机器本身的问题吗? 因为自从我买了这台投影仪之后就发生了这种情况。 我没有任何改变。

    您过去是否能够将此 EVM 与基线固件一起使用、或者您是否立即将新固件上传到 EVM? 您是否能够重新刷新到基线固件? 这是判断它是否有效的最佳方法。 请尝试使用 EVM 随附的原始固件、以便我们可以进行尽可能接近的比较、并尝试重新创建所看到的内容。 如果您需要访问基准固件、我指定的专家应该能够为您提供正确的二进制文件。

    请分步告诉我们如何重现您所面临的问题、以便我们帮助进行调试。

    谢谢、谨致问候、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    在我们走得太远之前,请告诉我们您正在拍摄视频的相机。  如果这是手机,那么你很可能会跑到滚动快门人工制品介绍的手机.  要看什么是肯定的,你将需要一个相机,至少200 fps。   

    菲齐克斯