This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:有关 DLP2010的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1512653/dlp2010-question-about-dlp2010

器件型号:DLP2010

工具/软件:

您好:

客户遇到了 DLPA2010干扰 RF GSM 灵敏度的问题。 请帮助确定后续分析和解决步骤。
问题现象:打开投影时、GSM 全通道的灵敏度降低10 dB 以上、GPS CN0降低10 dB 以上。
我们进行了以下实验:
1.关闭风扇-->不使用
2.关闭投影灯-->不使用
3.在屏蔽盖的开口处粘贴导电布,密封它->不使用
4.加强投影模块的接地,用导电布缠绕它-->不使用
5.关闭 FPGA -->不使用
6.关闭 DLPA2005 -->干扰消失

e2e.ti.com/.../HCT_2D00_V8300DLP_2600_SIMSUB_2D00_A2_5F00_20250324_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否澄清一下您所说的"不使用"? 您是否检查过布局以确保它有助于降低 EMI?

    此致、

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maximus M ü:

     "不使用" 意味着问题没有得到改善。 客户进行了以下6次实验、但前5次未能解决  DLPA2010干扰 RF GSM 灵敏度的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、  

    他们是否能够缩小问题的根源范围? 我的假设是检查以下各项:

    • DMD 电压
    • 驱动器供电
    • 内核 DLPC 电压

    此致、

    最大值